This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SimpleLink Wi-Fi (CC3xxx)器件是否支持 WPA3?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/890290/faq-is-wpa3-supported-on-simplelink-wi-fi-cc3xxx-devices

SimpleLink Wi-Fi 器件上是否支持 WPA3? 如果是、它将在哪些器件上受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 从 SDK v3.40.00.05开始、SimpleLink Wi-Fi 系列中的 CC3x35产品支持客户端模式下的 WPA3个人版。  

    WPA3引入了使用受保护管理框架(PMF)以及同时验证等于(SAE)技术来验证客户端、而不是 WPA2-Personal 中使用的预共享密钥(PSK)。 有关 WPA3的详细信息、请参阅 www.wi-fi.org/.../security。

    WPA3企业版支持目前计划在2020年下半年发布。 有关最新详细信息、请参阅器件数据表。

    目前尚未计划在 CC3x20器件上支持 WPA3、但正在调查中。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    CC3x3x 和 CC3x20 SimpleLink Wi-Fi 器件上已完成 WPA3个人版和企业版支持并通过 Wi-Fi 认证。 用于在每一代器件上进行认证的 SDK 版本如下:  

    应使用这些 SDK 版本或更高版本在基于 CC3x3x 和 CC3x20的产品中启用 WPA3支持。 要查找 CC32xx SDK 的最新版本、请访问: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC32XX-SDK

    此致、

    本·M