主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CODECMOSER、 CC3200
您好!
我有一个使用 CC3200MODR1M2AMOBR 的设计已投入生产几年。 我们发现、返回的设备中有一小部分原本运行良好、但在一段时间后停止连接以连接到 WiFi 网络。 当器件返回进行测试时、我确实能够设置信息并查看保存后列出的配置文件、但器件不会获得连接(请注意、我们使用的是 AP 配置)。
在先前对该故障的测试中、我发现器件回流焊可使其恢复使用、但我在这里有一个器件、在我进行回流焊之前、我想请求支持以了解发生故障的原因。 我已确认能够从 uniflash 运行"列表文件系统"和"获取版本"命令。 在这里、我看到引导程序版本2.1.4.0、芯片组版本16。 请注意、我们使用的是 SDK 1.3.0。 我是否可以收集任何数据来提供更多调试信息、以了解器件未配置的原因?
我对闪存写入的一个很满意、因为这是一个电池供电的器件、一位客户注意到电池在问题开始之前已经完全耗尽。 我们使用 sl_FsGetInfo、sl_FsOpen 和 sl_FsWrite 写入闪存。 我已经测试并确认我们的应用程序闪存写入正常工作、并且这些命令不会生成错误。 这可能是一种误导性的做法、但由于配置是我的应用程序的黑盒、我想询问是否可能由于低电压而发生潜在损坏(注意、如上所述、此问题在重新编程之前一直与器件有关)。
我期待您在调试此质量问题时提供帮助。