您好!
我们有一个基于 PC 的应用程序与我们的传感器进行交互。
应用程序会定期询问传感器以进行连接检查。
传感器返回 ping 响应后、应用程序会与传感器建立 TCP 连接。
传感器上的 WiFi 芯片运行的代码与 network_terminal 示例类似。
它当前运行的是最新的堆栈版本: simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05。
我们发现、如果 WiFi 芯片在 ping 开始之前已经初始化、WiFi 芯片将在大约5秒钟内响应 ping。
如果 ping 在 WiFi 初始化之前开始、则 ping 响应在5s 至100s 之间的任意位置发生变化。
是否有任何关于为何过早启动 ping 会延迟响应时间的想法?
谢谢、Glenn。