This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:出厂映像

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891764/cc3220sf-factory-image

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200LAUNCHCC3220MODASFCC3220MOD

大家好、

有人能告诉我在哪里可以找到有关工厂映像的详细信息吗?
我只找到了一些有关如何启动它的信息(Uniflash、SPO 引脚、应用程序)、但没有找到如何创建和刷写它的信息。

出厂映像是否具有特殊含义、或者它是否对应于例如启动 OTA 更新并在 OTA 更新失败时恢复的回退/原始映像?

如何创建包含出厂映像的 UniFlash 映像?


此致、非常感谢、
罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    出厂映像是在生产过程中编程到串行闪存的映像。 《编程人员指南》中也将其描述为编程映像。

    OTA 过程利用捆绑包保护、如果更新失败、捆绑包保护将回滚到最后成功的映像。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    感谢您的快速响应。

    如果我理解您的正确答案、则没有表示出厂映像的特殊映像文件。

    是出厂映像的最后一个成功映像、也可以是启动 OTA 更新的固件应用程序。

    我认为以下情况是不可能的、对吧?
    - SFLASH 内部的出厂映像
    - SFLASH 中的应用映像会启动 OTA 更新-最后成功映像
    - OTA 更新
       - OTA 成功:新的 OTA 映像替换上次成功映像(出厂映像 stil 退出)
       - OTA 失败:上次成功恢复映像(出厂映像仍会退出)

    非常感谢、
    罗马

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我认为我必须先阅读一些文档。 我目前不知道关于这个主题有很多事情。

    如果我对此主题有更详细的问题、我会回来的。

    保持活力、健康、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    是的、看起来是正确的。

    CC3220生产线指南 介绍了在生产线上刷写的 Gang 映像、该映像保留为出厂映像。 《串行闪存应用报告 》中有一节2.4.4闪存建议大小、这对于本主题也很有帮助。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    1.是否可以使用 OTA 更新在生命周期中替换出厂映像?

    2.我想使用示例 local_ota 中所示的 OTA 更新过程。
    谁负责保护捆绑包? 它是由 CC3200还是由编程器/应用程序完成?
    如果我解释上述示例的来源、启动更新过程的应用程序将负责捆绑包保护、对吧?
    还是两者都有?

    此致、非常感谢、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    1. 让我验证哪些选项可用、但更换出厂映像似乎有违其目的。
    2. 捆绑包保护由引导加载程序处理。 请参阅《编程人员指南》 的"捆绑包保护"部分:http://www.ti.com/lit/swru455

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答。

    我只是在为我的项目寻找一个概念、但我仍然是 SimpleLink 世界的新手。 我对此有很多问题。

    1.更换出厂映像:当然、您是对的、更换不是工厂映像的目标。 但我想知道、因为管理层问我。

    2.参见信息。 TI 拥有大量文档、如5个文档中提到了一些内容、但其详细程度不同。 所以我必须找到正确的文档;)

    我在以下过程中使用了 LAUNCHCC3220MODASF。

    我找到了:

    -加载的第一个图像称为"Gang Image"

    - UNIFLASH 输出格式"bin"可用于串行程序适配器以刷写器件/模块(例如刷写 Gang 映像)。

    -在此过程中开始恢复出厂映像并断开电源(没有时间完成此过程)会导致 CC3220MOD 不带文件系统。

    这对应于"全新"CC3220器件?

    如何使用 UniFlash 通过串行线路或 UniFlash 命令行工具来烧录 Gang 映像?
     我没有找到"使用 UniFlash 烧写 Gang 映像"部分。

    此致、
    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (笑声) 或者 UniFlash (图形模式)是否始终使用串行端口对器件/模块进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    如果需要、您应该能够使用 sl_FsProgram 来格式化串行闪存并写入一个新的映像。 不过、不建议更换出厂映像。

    ImageCreator 工具可创建 Gang 映像、但必须使用另一个工具将其写入串行闪存。 生产线指南应详细介绍这一点。 ImageCreator 工具将仅刷写 SLI 文件格式。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    再次感谢您的回答。

    如果我假设 UniFlash 始终以"正常方式"(使用 XDS110)闪烁/烧录 Gang 映像(它会擦除整个 SFLASH 内容-也是现有的工厂映像)、那么我可以清楚地了解出厂映像和 SFLASH 的相关内容。

    如果我使用 UniFlash 刷写项目/映像、请使用 OTA 更新模块、启动新应用程序、稍后启动"恢复出厂设置"->使用 UniFlash 刷写的映像/ Factry 映像"返回"。

    非常感谢您的支持、
    罗马