This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:为什么 ADC 转换电压对 PIN57不准确

Guru**** 2533180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891508/cc3220moda-why-adc-conversion-voltage-is-not-accurate-for-the-pin57

器件型号:CC3220MODA

ADC 有8个模拟输入、其中4个可通过外部引脚供用户使用、其余4个可用于内部信号。

引脚57、58、59、60上提供外部模拟输入。 其中、引脚57用作 Launchad 上的 UART、因此在调试时不能用作 ADC 输入。

为什么 ADC 转换电压对 PIN57不准确?


输入电压1.5V  、   
CCS 软件会看到结果为1.29-1.3V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 Launchpad 或定制板进行测试?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是使用 launchpad?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    看一下这篇帖子的哪些内容?    超链接地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Vince  

    如何将 PIN57设置为 ADC 模式


    1.5V 输入只显示 0.7V 至 PIN57 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看这篇文章、您将看到我们的单位缓冲器前端有一个分压器。 这是为了保护器件免受高于1.5V 的电压的影响。


    这就是您看到的内容。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢