This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:多角色可行性?

Guru**** 2515365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/890570/wl1805mod-multi-role-feasibility

器件型号:WL1805MOD
主题中讨论的其他器件:CC2564C

香榭丽舍

客户正在使用 WL18MODGB 进行设计 、并询问以下问题:

  1. WiLink 是否可以同时用作 BLE 中央(主设备)和 BLE 外设(从设备)?
  2. 此外、WiLink 是否可以继续广播(发送 BLE 广播帧)、即使它已经连接到中央设备?

我知道这在过去是不可能的、但我想检查升级到5.x 认证的过程中是否有任何变化。

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1.我相信是的、但我不想在这里做假设、所以让我咨询我们的 WiLink 专家、我会再与您联系。

    2.是的,这是可能的。 根据数据表、一次最多支持10个活动 BLE 连接。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    WiLink8不支持同时用作外设和中央设备。 只有 CC2564C 器件支持此功能。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我知道 Wilink8最多可以支持10个 BLE 连接、但是、我需要要求您澄清客户感兴趣的特定场景:在已连接到另一个器件的情况下继续发送 BLE 广播(如从设备)。 这种情况与您说不支持的双角色相关、因此我需要澄清

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    最多支持10个连接适用于任一角色、但一次只支持其中一个角色。 这两种方式不受支持的原因是、连接的管理方式因角色而异。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesu、我需要在公共论坛之外与您更详细地讨论客户案例。 如何联系您?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已向您发送了一封电子邮件。 我将关闭此主题、以便在 E2E 上继续本次讨论。

    Jesu