This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:需要访问 CC3200中的 AP WIFI

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, UNIFLASH, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/888610/ccs-cc3200-launchxl-need-to-access-the-ap-wifi-in-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDKUNIFLASHENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

我遵循了用户指南中提到的程序、但只能看到以下文本


(一
CC3200 WLAN 站应用
(一

主机驱动程序版本:1.0.1.14
编译版本2.0.7.0.31.0.4.1.1.5.3.3
器件配置为默认状态
设备作为工作站启动

但我无法看到 IP 地址、也无法将 WiFi 连接到设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您是否更新了 SDK common.h 文件中的 SSID_NAME、SECURITY_TYPE 和 SECURITY_KEY 定义? (CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/common.h)

    应用程序似乎正在进入连接功能并处于 while ()循环中,等待来自网络处理器的 WLAN 连接和 IP 获取事件。

    请注意、您似乎尚未使用 UniFlash 3更新器件上的服务接收器。 请参阅以下 wiki 页面上的 servicepack 编程部分。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_&_CC3200_UniFlash#Service_Pack_Programming

    此致、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成了你所说的程序、但我现在也得到了同样的东西、我现在可以做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您使用 WLAN 站示例将 CC3200作为工作站运行。 SSID、安全类型和密码定义应与您尝试将器件连接到的接入点(AP)的参数匹配。

    根据您在终端中看到的输出、CC3200无法连接到接入点。这可能表示 CC3200使用的 WLAN 安全类型或参数不匹配。

    我知道该示例运行良好。 我刚刚使用我的 AP 进行了测试、并获得以下输出-

    (一
    CC3200 WLAN 站应用
    (一
    
    
    
    主机驱动程序版本:1.0.1.14
    内部版本2.12.2.8.1.1.5.0.10.0.1.0.1.0.3.37
    设备配置为默认状态
    设备作为工作站启动
    [WLAN 事件] STA 连接到 AP:MySpectrumWiFi98-2G、BSSID:38:35:fb:7f:5b:9e
    [NetApp 事件] IP 获取:IP=1.135、
    需要
    IP 网关192.168.1.1、并且已建立 IP 网关连接!
    

    请仔细检查安全要求。 您还可以尝试使用 CC3200执行扫描操作、以确保 AP 显示在设备收集的扫描结果中。 请参阅《网络处理器用户指南》和 API doxygen 中的扫描策略和 sl_WlanGetNetworkList()函数调用。

    http://www.ti.com/lit/swru368

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我需要从开箱即用演示开始、因为在初始条件下、我无法找到设备 wifi。 因此、我将重置电路板、如果您告诉我需要在器件中上传哪些内容、这将对我有所帮助。接下来、我将继续介绍其他基于 WiFi 的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要再次运行开箱即用示例、可以使用 UniFlash 3.x 对开箱即用应用程序和所有相关的用户文件(html、CSS、图像等)进行重新编程。

    在 UniFlash 中、转至"File"->"Open Configuration"、然后在 SDK 的 out_for_box 示例文件夹中选择 out_of_box.usf 文件(CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\examples\out_for_box\html\out_of_box.usf)。

    这将打开一个链接到 SDK 中所有相关文件的 UniFlash 项目。 加载后、您可以使用 Program 选项重新刷写 LaunchPad、然后再次运行演示。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [10:24:38]开始程序操作。
    [10:24:39]调试:已检查更新配置组:[]
    [10:24:39]调试:要生成的文件列表:[]
    [10:24:39]信息:>执行操作:连接
    [10:24:39]调试:等待和清除 UART Rx 缓冲器
    [10:24:41]信息:设置中断信号
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:41] INFO:连接成功
    [10:24:41]信息:获取存储列表
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:41] INFO:>正在执行操作:INIT
    [10:24:41] INFO:正在读取版本信息
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:41]信息:器件 CC3200 ES1.33
    [10:24:41] INFO:正在读取版本信息
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:41]调试:引导加载程序版本为2、1、4、0
    [10:24:41]调试:这是一个 CC3200器件:PG1.33或更高版本
    [10:24:41]调试:将 UART 引脚多路复用器切换到应用
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:41]调试:等待 ACK
    [10:24:42]调试:切换到 NWP 引导加载程序完成
    [10:24:42]信息:正在阅读版本信息
    [10:24:42]调试:等待 ACK
    [10:24:42]调试:引导加载程序版本为2、0、4、0
    [10:24:42]调试:原始存储写入
    [10:24:42]调试:等待 ACK
    [10:24:42]调试:状态请求
    [10:24:42]调试:等待 ACK
    [10:24:42]调试:块大小为4096、块数为16
    [10:24:42]调试:从0开始擦除13个块
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:等待 ACK
    [10:24:43]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:状态请求
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:0
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:44]信息:>执行操作:程序
    [10:24:44]信息:>文件名:/sys/mcuimg.bin、更新:true、擦除:true
    [10:24:44]信息:>擦除文件:/sys/mcuimg.bin
    [10:24:44]信息:擦除文件"/sys/mcuimg.bin
    [10:24:44]信息:删除文件"/sys/mcuimg.bin
    [10:24:44]调试:等待 ACK
    [10:24:45]调试:状态请求
    [10:24:45]调试:等待 ACK
    [10:24:45]信息:擦除文件已完成
    [10:24:45]致命:>文件 C:/ti/CC3200SDK_1.5.0/cc3200-sdk/example/out_of_box/html/out_of_box_session/../../ccs/Release/Exe/out_of_box.bin 在本地文件系统上不存在
    [10:24:45]信息:>执行操作:断开连接
    [10:24:45]调试:从器件断开连接。 。 。
    [10:24:45]调试:等待 ACK
    [10:24:45]返回操作程序。

    这是我遇到的错误、我现在可以执行什么操作。它显示本地文件中不存在。但我尝试了两台不同的 PC、但我遇到了相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [11:08:33]开始 AddFile 操作。
    [11:08:34]返回操作 AddFile。
    [11:10:13]开始程序操作。
    [11:10:14]信息:>执行操作:连接
    [11:10:16]信息:设置中断信号
    [11:10:17]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [11:10:18] INFO:连接成功
    [11:10:18]信息:获取存储列表
    [11:10:19] INFO:>正在执行操作:INIT
    [11:10:19]信息:正在读取版本信息
    [11:10:19]信息:器件 CC3200 ES1.33
    [11:10:19]信息:正在读取版本信息
    [11:10:20]信息:正在读取版本信息
    [11:10:22]信息:>执行操作:程序
    [11:10:22]信息:>文件名:/sys/mcuimg.bin、更新:true、擦除:true
    [11:10:22]信息:>擦除文件:/sys/mcuimg.bin
    [11:10:22]信息:擦除文件"/sys/mcuimg.bin
    [11:10:22]信息:删除文件"/sys/mcuimg.bin
    [11:10:22]信息:擦除文件已完成
    [11:10:22]信息:>文件大小= 51384
    [11:10:22]信息:>更新文件:/sys/mcuimg.bin
    [11:10:22]信息:下载大小为51384的文件"/sys/mcuimg.bin
    [11:10:23]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:23]信息:下载完成
    [11:10:23]信息:正在验证数据...
    [11:10:23]信息:获取文件
    [11:10:24]信息:完成。 读取51384字节
    [11:10:24]信息:

    验证正常
    [11:10:25]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:25]信息:>文件名:/cert/ca.pem、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/cert/client.pem、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/cert/private.key、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/macadd.bin、更新:false、擦除:true
    [11:10:25]信息:>擦除文件:/sys/macadd.bin
    [11:10:25]信息:擦除文件"/sys/macadd.bin
    [11:10:25]信息:删除文件"/sys/macadd.bin
    [11:10:25]信息:擦除文件已完成
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/mode.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/ipcfg.ini、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/ap.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/devname.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/mdns.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/dhcpsrv.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/httpsrv.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/pref.net、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/smartconfigkeys.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/stacfg.ini、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/p2p.cfg、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:/sys/pmcfg.ini、更新:false、擦除:false
    [11:10:25]信息:>文件名:www/index.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:25]信息:>擦除文件:www. index.html
    [11:10:25]信息:擦除文件"www/index.html"
    [11:10:25]信息:删除文件"www/index.html"
    [11:10:25]信息:擦除文件已完成
    [11:10:25]信息:>文件大小= 3686
    [11:10:25]信息:>更新文件:www. index.html
    [11:10:25]信息:下载文件"www/index.html"、大小为3686
    [11:10:25]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:25]信息:下载完成
    [11:10:25]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:25] INFO:> File name:www/about.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:25]信息:>擦除文件:www. about.html
    [11:10:25]信息:正在擦除文件"www/about.html"
    [11:10:25]信息:删除文件"www/about.html"
    [11:10:25]信息:擦除文件已完成
    [11:10:26]信息:>文件大小= 9012
    [11:10:26]信息:>更新文件:www. about.html
    [11:10:26]信息:下载大小为9012的文件"www/about.html"
    [11:10:26]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:26]信息:下载完成
    [11:10:26]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:26]信息:>文件名:www/demos.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:26]信息:>擦除文件:www. demos.html
    [11:10:26]信息:擦除文件"www/demos.html"
    [11:10:26]信息:删除文件"www/demos.html"
    [11:10:26]信息:擦除文件已完成
    [11:10:26]信息:>文件大小= 2536
    [11:10:26]信息:>更新文件:www. demos.html
    [11:10:26]信息:下载大小为2536的文件"www/demos.html"
    [11:10:26]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:26]信息:下载完成
    [11:10:26]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:26]信息:>文件名:www/demos-appliance.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:26]信息:>擦除文件:www. demos-appliances.html
    [11:10:26]信息:擦除文件"www/demos-appliations.html"
    [11:10:26]信息:删除文件"www/demos-appliance.html"
    [11:10:26]信息:擦除文件已完成
    [11:10:26]信息:>文件大小= 4527
    [11:10:26]信息:>更新文件:www. demos-appliances.html
    [11:10:26]信息:下载大小为4527的文件"www/demos-appliance.html"
    [11:10:26]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:26]信息:下载完成
    [11:10:26]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:26]信息:>文件名:www/demos-energy.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:26]信息:>擦除文件:www. demos-energy.html
    [11:10:26]信息:擦除文件"www/demos-energy.html"
    [11:10:26]信息:删除文件"www/demos-energy.html"
    [11:10:26]信息:擦除文件已完成
    [11:10:27]信息:>文件大小= 5378
    [11:10:27]信息:>更新文件:www. demos-energy.html
    [11:10:27]信息:下载文件"www/demos-energy.html"、大小为5378
    [11:10:27]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:27]信息:下载完成
    [11:10:27] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:27]信息:>文件名:www/demos-security.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:27]信息:>擦除文件:www. demos-security.html
    [11:10:27]信息:擦除文件"www/demos-security.html"
    [11:10:27]信息:删除文件"www/demos-security.html"
    [11:10:27]信息:擦除文件已完成
    [11:10:27]信息:>文件大小= 4330
    [11:10:27]信息:>更新文件:www. demos-security.html
    [11:10:27]信息:下载大小为4330的文件"www/demos-security.html"
    [11:10:27]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:27]信息:下载完成
    [11:10:27] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:27] INFO:> File name:www/demos-k洒 水喷头.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:27]信息:>擦除文件:www. demos-sprinkler.html
    [11:10:27]信息:擦除文件"www/demos-f洒 水器.html"
    [11:10:27]信息:删除文件"www/demos-f洒 水器.html"
    [11:10:27]信息:擦除文件已完成
    [11:10:27]信息:>文件大小= 3981
    [11:10:27]信息:>更新文件:www. demos-sprinkler.html
    [11:10:27]信息:下载大小为3981的文件"www/demos-k洒 水器.html"
    [11:10:27]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:27]信息:下载完成
    [11:10:27] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:27] INFO:> File name:www/overview.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:27]信息:>擦除文件:www. overview.html
    [11:10:27]信息:擦除文件"www/overview.html"
    [11:10:27]信息:删除文件"www/overview.html"
    [11:10:27]信息:擦除文件已完成
    [11:10:28]信息:>文件大小= 3315
    [11:10:28]信息:>更新文件:www. overview.html
    [11:10:28]信息:下载文件"www/overview.html"、大小为3315
    [11:10:28]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:28]信息:下载完成
    [11:10:28]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:28] INFO:> File name:www/param_about.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:28]信息:>擦除文件:www. param_about.html
    [11:10:28]信息:擦除文件"www/param_about.html"
    [11:10:28]信息:删除文件"www/param_about.html"
    [11:10:28]信息:擦除文件已完成
    [11:10:28]信息:>文件大小= 600
    [11:10:28]信息:>更新文件:www. param_about.html
    [11:10:28]信息:下载大小为600的文件"www/param_about.html"
    [11:10:28]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:28]信息:下载完成
    [11:10:28]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:28]信息:>文件名:www/param_config.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:28]信息:>擦除文件:www. param_config.html
    [11:10:28]信息:擦除文件"www/param_config.html"
    [11:10:28]信息:删除文件"www/param_config.html"
    [11:10:28]信息:擦除文件已完成
    [11:10:28]信息:>文件大小= 2777
    [11:10:28]信息:>更新文件:www. param_config.html
    [11:10:28]信息:下载大小为2777的文件"www/param_config.html"
    [11:10:28]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:28]信息:下载完成
    [11:10:28]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:28]信息:>文件名:www/param_demos.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:28]信息:>擦除文件:www. param_demos.html
    [11:10:28]信息:擦除文件"www/param_demos.html"
    [11:10:28]信息:删除文件"www/param_demos.html"
    [11:10:28]信息:擦除文件已完成
    [11:10:28]信息:>文件大小= 162
    [11:10:28]信息:>更新文件:www. param_demos.html
    [11:10:28]信息:下载大小为162的文件"www/param_demos.html"
    [11:10:28]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:28]信息:下载完成
    [11:10:28]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:28]信息:>文件名:www/param_online.html、更新:true、擦除:true
    [11:10:28]信息:>擦除文件:www. param_online.html
    [11:10:28]信息:擦除文件"www/param_online.html"
    [11:10:28]信息:删除文件"www/param_online.html"
    [11:10:28]信息:擦除文件已完成
    [11:10:28]信息:>文件大小= 110
    [11:10:28]信息:>更新文件:www. param_online.html
    [11:10:28]信息:下载大小为110的文件"www/param_online.html"
    [11:10:29]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:29]信息:下载完成
    [11:10:29]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:29] INFO:> File name:www/portal.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:29]信息:>擦除文件:www. portal.html
    [11:10:29]信息:擦除文件"www/portal.html"
    [11:10:29]信息:删除文件"www/portal.html"
    [11:10:29]信息:擦除文件已完成
    [11:10:29]信息:>文件大小= 6759
    [11:10:29]信息:>更新文件:www. portal.html
    [11:10:29]信息:下载大小为6759的文件"www/portal.html"
    [11:10:29]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:29]信息:下载完成
    [11:10:29]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:29] INFO:> File name:www/setup.html、Update:true、Erase:true
    [11:10:29]信息:>擦除文件:www. setup.html
    [11:10:29]信息:擦除文件"www/setup.html"
    [11:10:29]信息:删除文件"www/setup.html"
    [11:10:29]信息:擦除文件已完成
    [11:10:29]信息:>文件大小= 14058
    [11:10:29]信息:>更新文件:www. setup.html
    [11:10:29]信息:下载文件"www/setup.html"、大小为14058
    [11:10:30]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:30]信息:下载完成
    [11:10:30]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:30]信息:>文件名:www/CSS/style.css、更新:true、擦除:true
    [11:10:30]信息:>擦除文件:www/CSS/style.css
    [11:10:30]信息:擦除文件"www/CSS/style.css"
    [11:10:30]信息:删除文件"www/CSS/style.css"
    [11:10:30]信息:擦除文件已完成
    [11:10:30]信息:>文件大小= 9009
    [11:10:30]信息:>更新文件:www/CSS/style.css
    [11:10:30]信息:下载大小为9009的文件"www/CSS/Style.CSS"
    [11:10:30]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:30]信息:下载完成
    [11:10:30]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:30]信息:>文件名:www.images/demo-lightswitch.jpg、更新:true、擦除:true
    [11:10:30]信息:>擦除文件:www.images/demo-lightswitch.jpg
    [11:10:30]信息:正在擦除文件"www/images/demo-lightswitch.jpg"
    [11:10:30]信息:删除文件"www/images/demo-lightswitch.jpg"
    [11:10:30]信息:擦除文件已完成
    [11:10:30]信息:>文件大小= 2404
    [11:10:30]信息:>更新文件:www.images/demo-lightswitch.jpg
    [11:10:30]信息:下载文件"www/images/demo-lightswitch.jpg"、大小为2404
    [11:10:30]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:30]信息:下载完成
    [11:10:30]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:30]信息:>文件名:www.images/demo-security-alarmOff.jpg、更新:true、擦除:true
    [11:10:30]信息:>擦除文件:www.images/demo-security-alarmOff.jpg
    [11:10:30]信息:正在擦除文件"www/images/demo-security-alarmOff.jpg"
    [11:10:30]信息:删除文件"www/images/demo-security-alarmOff.jpg"
    [11:10:30]信息:擦除文件已完成
    [11:10:30]信息:>文件大小= 5064
    [11:10:30]信息:>更新文件:www.images/demo-security-alarmOff.jpg
    [11:10:30]信息:下载文件"www/images/demo-security-alarmOff.jpg"、大小为5064
    [11:10:30]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:30]信息:下载完成
    [11:10:30]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:30]信息:>文件名:www.images/demo-security-alarmOn.jpg、更新:true、擦除:true
    [11:10:30]信息:>擦除文件:www.images/demo-security-alarmOn.jpg
    [11:10:30]信息:正在擦除文件"www/images/demo-security-alarmOn.jpg"
    [11:10:30]信息:删除文件"www/images/demo-security-alarmOn.jpg"
    [11:10:31]信息:擦除文件已完成
    [11:10:31]信息:>文件大小= 8942
    [11:10:31]信息:>更新文件:www.images/demo-security-alarmOn.jpg
    [11:10:31]信息:下载文件"www/images/demo-security-alarmOn.jpg"、大小为8942
    [11:10:31]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:31]信息:下载完成
    [11:10:31]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:31] INFO:> File name:www/images/demo-sprinkler-on.jpg、Update:true、Erase:true
    [11:10:31]信息:>擦除文件:www.images/demo-sprinkler-on.jpg
    [11:10:31]信息:正在擦除文件"www/images/demo-sprinkler-on.jpg"
    [11:10:31]信息:删除文件"www/images/demo-sprinkler-on.jpg"
    [11:10:31]信息:擦除文件已完成
    [11:10:31]信息:>文件大小= 45118
    [11:10:31]信息:>更新文件:www.images/demo-sprinkler-on.jpg
    [11:10:31]信息:下载文件"www/images/demo-sprinkler-on.jpg"、大小为45118
    [11:10:32]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:32]信息:下载完成
    [11:10:32]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:32]信息:>文件名:www.images/demo-sprinkler-off.jpg、更新:true、擦除:true
    [11:10:32]信息:>擦除文件:www.images/demo-sprinkler-off.jpg
    [11:10:32]信息:正在擦除文件"www/images/demo-sprinkler-off.jpg"
    [11:10:32]信息:删除文件"www/images/demo-sprinkler-off.jpg"
    [11:10:32]信息:擦除文件已完成
    [11:10:32]信息:>文件大小= 48957
    [11:10:32]信息:>更新文件:www.images/demo-sprinkler-off.jpg
    [11:10:32]信息:下载文件"www/images/demo-sprinkler-off.jpg"、大小为48957
    [11:10:34]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:34]信息:下载完成
    [11:10:34]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:34]信息:>文件名:www.images/demo-washerDryer.jpg、更新:true、擦除:true
    [11:10:34]信息:>擦除文件:www.images/demo-washerDryer.jpg
    [11:10:34]信息:正在擦除文件"www/images/demo-washerDryer.jpg"
    [11:10:34]信息:删除文件"www/images/demo-washerDryer.jpg"
    [11:10:34]信息:擦除文件已完成
    [11:10:34]信息:>文件大小= 48344
    [11:10:34]信息:>更新文件:www.images/demo-washerDryer.jpg
    [11:10:34]信息:下载文件"www/images/demo-washerDryer.jpg"、大小为48344
    [11:10:35]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:35]信息:下载完成
    [11:10:35]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:35] INFO:> File name:www/images/hw-sbd.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:35]信息:>擦除文件:www.images/hw-sbd.gif
    [11:10:35]信息:擦除文件"www/images/hw-sbd.gif"
    [11:10:35]信息:删除文件"www/images/hw-sbd.gif"
    [11:10:35]信息:擦除文件已完成
    [11:10:35]信息:>文件大小= 19854
    [11:10:35]信息:>更新文件:www.images/hw-sbd.gif
    [11:10:35]信息:下载文件"www/images/hw-sbd.gif"、大小为19854
    [11:10:36]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:36]信息:下载完成
    [11:10:36]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:36] INFO:> File name:www/images/icon-demo-safety.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:36]信息:>擦除文件:www.images/icon-demo-safety.gif
    [11:10:36]信息:擦除文件"www/images/icon-demo-safety.gif"
    [11:10:36]信息:删除文件"www/images/icon-demo-safety.gif"
    [11:10:36]信息:擦除文件已完成
    [11:10:36]信息:>文件大小= 2357
    [11:10:36]信息:>更新文件:www.images/icon-demo-safety.gif
    [11:10:36]信息:下载文件"www/images/icon-demo-safety.gif"、大小为2357
    [11:10:36]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:36]信息:下载完成
    [11:10:36]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:36] INFO:> File name:www/images/icon-demo-smarteness.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:36]信息:>擦除文件:www.images/icon-demo-smartEnergy.gif
    [11:10:36]信息:擦除文件"www/images/icon-demo-smarteness.gif"
    [11:10:36]信息:删除文件"www/images/icon-demo-smarteness.gif"
    [11:10:36]信息:擦除文件已完成
    [11:10:36]信息:>文件大小= 3623
    [11:10:36]信息:>更新文件:www.images/icon-demo-smartEnergy.gif
    [11:10:36]信息:下载大小为3623的文件"www/images/icon-demo-smarteness.gif"
    [11:10:36]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:36]信息:下载完成
    [11:10:36]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:36]信息:>文件名:www/images/sw-sbd.gif、更新:true、擦除:true
    [11:10:36]信息:>擦除文件:www.images/sw-sbd.gif
    [11:10:36]信息:擦除文件"www/images/sw-sbd.gif"
    [11:10:36]信息:删除文件"www/images/sw-sbd.gif"
    [11:10:36]信息:擦除文件已完成
    [11:10:36]信息:>文件大小= 14672
    [11:10:36]信息:>更新文件:www.images/sw-sbd.gif
    [11:10:36]信息:下载文件"www/images/sw-sbd.gif"、大小为14672
    [11:10:37]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:37]信息:下载完成
    [11:10:37]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:37]信息:>文件名:www/images/icon_l_html_a.png、更新:true、擦除:true
    [11:10:37]信息:>擦除文件:www.images/icon_l_html_a.png
    [11:10:37]信息:擦除文件"www/images/icon_l_html_a.png"
    [11:10:37]信息:删除文件"www/images/icon_l_html_a.png"
    [11:10:37]信息:擦除文件已完成
    [11:10:37]信息:>文件大小= 1828
    [11:10:37]信息:>更新文件:www.images/icon_l_html_a.png
    [11:10:37]信息:下载大小为1828的文件"www/images/icon_l_html_a.png"
    [11:10:37]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:37]信息:下载完成
    [11:10:37]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:37] INFO:> File name:www/images/icon-demo-homeAppliances.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:37]信息:>擦除文件:www.images/icon-demo-homeAppliances.gif
    [11:10:37]信息:擦除文件"www/images/icon-demo-homeAppliance.gif"
    [11:10:37]信息:删除文件"www/images/icon-demo-homeAppliance.gif"
    [11:10:37]信息:擦除文件已完成
    [11:10:37]信息:>文件大小= 2284
    [11:10:37]信息:>更新文件:www.images/icon-demo-homeAppliances.gif
    [11:10:37]信息:下载大小为2284的文件"www/images/icon-demo-homeAppliances.gif"
    [11:10:37]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:37]信息:下载完成
    [11:10:37]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:37] INFO:> File name:www/images/icon-demo-homeAutomation.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:37]信息:>擦除文件:www.images/icon-demo-homeAutomation.gif
    [11:10:37]信息:擦除文件"www/images/icon-demo-homeAutomation.gif"
    [11:10:37]信息:删除文件"www/images/icon-demo-homeAutomation.gif"
    [11:10:37]信息:擦除文件已完成
    [11:10:37]信息:>文件大小= 2231
    [11:10:37]信息:>更新文件:www.images/icon-demo-homeAutomation.gif
    [11:10:37]信息:下载大小为2231的文件"www/images/icon-demo-homeAutomation.gif"
    [11:10:37]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:37]信息:下载完成
    [11:10:37]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:37] INFO:> File name:www/images/ticom3-tab-left.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:37]信息:>擦除文件:www.images/ticom3-tab-left.gif
    [11:10:37]信息:擦除文件"www/images/ticom3-tab-left.gif"
    [11:10:37]信息:删除文件"www/images/ticom3-tab-left.gif"
    [11:10:37]信息:擦除文件已完成
    [11:10:37]信息:>文件大小= 282
    [11:10:37]信息:>更新文件:www.images/ticom3-tab-left.gif
    [11:10:37]信息:下载大小为282的文件"www/images/ticom3-tab-left.gif"
    [11:10:38]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:38]信息:下载完成
    [11:10:38] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:38] INFO:> File name:www/images/tab-line.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:38]信息:>擦除文件:www.images/tab-line.gif
    [11:10:38]信息:擦除文件"www/images/tab-line.gif"
    [11:10:38]信息:删除文件"www/images/tab-line.gif"
    [11:10:38]信息:擦除文件已完成
    [11:10:38]信息:>文件大小= 43
    [11:10:38]信息:>更新文件:www.images/tab-line.gif
    [11:10:38]信息:下载大小为43的文件"www/images/tab-line.gif"
    [11:10:38]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:38]信息:下载完成
    [11:10:38] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:38] INFO:> File name:www/images/ticom3-tab-right.gif、Update:true、Erase:true
    [11:10:38]信息:>擦除文件:www.images/ticom3-tab-right.gif
    [11:10:38]信息:擦除文件"www/images/ticom3-tab-right.gif"
    [11:10:38]信息:删除文件"www/images/ticom3-tab-right.gif"
    [11:10:38]信息:擦除文件已完成
    [11:10:38]信息:>文件大小= 1364
    [11:10:38]信息:>更新文件:www.images/ticom3-tab-right.gif
    [11:10:38]信息:下载大小为1364的文件"www/images/ticom3-tab-right.gif"
    [11:10:38]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:38]信息:下载完成
    [11:10:38] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:38]信息:>文件名:www/images/ti-logo.png、更新:true、擦除:true
    [11:10:38]信息:>擦除文件:www.images/ti-logo.png
    [11:10:38]信息:擦除文件"www/images/ti-logo.png"
    [11:10:38]信息:删除文件"www/images/ti-logo.png"
    [11:10:38]信息:擦除文件已完成
    [11:10:38]信息:>文件大小= 2058
    [11:10:38]信息:>更新文件:www.images/ti-logo.png
    [11:10:38]信息:下载大小为2058的文件"www/images/ti-logo.png
    [11:10:38]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:38]信息:下载完成
    [11:10:38] INFO:>已更新令牌值:0x0
    [11:10:38] INFO:> File name:www/js/com.TI.numericStepper.js、Update:true、Erase:true
    [11:10:38]信息:>擦除文件:www.js/com.TI.numericStepper.js
    [11:10:38]信息:擦除文件"www/js/com.TI.numericStepper.js"
    [11:10:38]信息:删除文件"www/js/com.TI.numicStepper.js"
    [11:10:38]信息:擦除文件已完成
    [11:10:38]信息:>文件大小= 7160
    [11:10:38] INFO:> Update File:www.js/com.TI.numericStepper.js
    [11:10:38]信息:下载文件"www/js/com.TI.numericStepper.js"、大小为7160
    [11:10:39]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:39]信息:下载完成
    [11:10:39]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:39]信息:>文件名:www/js/com.TI.tokenPoller.js、更新:true、擦除:true
    [11:10:39]信息:>擦除文件:www.js/com.TI.tokenPoller.js
    [11:10:39]信息:擦除文件"www/js/com.TI.tokenPoller.js"
    [11:10:39]信息:删除文件"www/js/com.TI.tokenPoller.js"
    [11:10:39]信息:擦除文件已完成
    [11:10:39]信息:>文件大小= 2664
    [11:10:39]信息:>更新文件:www.js/com.TI.tokenPoller.js
    [11:10:39]信息:下载大小为2664的文件"www/js/com.TI.tokenPoller.js"
    [11:10:39]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:39]信息:下载完成
    [11:10:39]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:39] INFO:> File name:www/js/jQuery.rwdImageMaps.js、Update:true、Erase:true
    [11:10:39]信息:>擦除文件:www/js/jquery.rwdImageMaps.js
    [11:10:39]信息:擦除文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.js"
    [11:10:39]信息:删除文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.js"
    [11:10:39]信息:擦除文件已完成
    [11:10:39]信息:>文件大小= 1926
    [11:10:39]信息:>更新文件:www/js/jQuery.rwdImageMaps.js
    [11:10:39]信息:下载大小为1926的文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.js"
    [11:10:39]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:39]信息:下载完成
    [11:10:39]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:39] INFO:> File name:www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js、Update:true、Erase:true
    [11:10:39]信息:>擦除文件:www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js
    [11:10:39]信息:擦除文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js"
    [11:10:39]信息:删除文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js"
    [11:10:39]信息:擦除文件已完成
    [11:10:39]信息:>文件大小= 1124
    [11:10:39]信息:>更新文件:www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js
    [11:10:39]信息:下载文件"www/js/jQuery.rwdImageMaps.min.js"、大小为1124
    [11:10:39]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:39]信息:下载完成
    [11:10:39]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:39]信息:>文件名:www/js/jquery-1.8.3.min.js、更新:true、擦除:true
    [11:10:39]信息:>擦除文件:www/js/jquery-1.8.3.min.js
    [11:10:39]信息:正在擦除文件"www/js/jquale-1.8.3.min.js"
    [11:10:39]信息:删除文件"www/js/jQuery-1.8.3.min.js"
    [11:10:39]信息:擦除文件已完成
    [11:10:40]信息:>文件大小= 93671
    [11:10:40]信息:>更新文件:www/js/jquery -1.8.3.min.js
    [11:10:40]信息:下载文件"www/js/jQuery-1.8.3.min.js"、大小为93671
    [11:10:42]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:42]信息:下载完成
    [11:10:42]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:42]信息:>文件名:www/js/page-actions.js、更新:true、擦除:true
    [11:10:42]信息:>擦除文件:www/js/page-actions.js
    [11:10:42]信息:擦除文件"www/js/page-actions.js"
    [11:10:42]信息:删除文件"www/js/page-actions.js"
    [11:10:42]信息:擦除文件已完成
    [11:10:42]信息:>文件大小= 4301
    [11:10:42]信息:>更新文件:www/js/page-actions.js
    [11:10:42]信息:下载文件"www/js/page-actions.js"、大小为4301
    [11:10:42]信息:

    新令牌为0x0
    [11:10:42]信息:下载完成
    [11:10:42]信息:>更新了令牌值:0x0
    [11:10:42]信息:>文件名:new file/ab3ac3a7-25e0-4c80-9644-6cf8cd9359ce、更新:false、擦除:false
    [11:10:42]信息:>执行操作:断开连接
    [11:10:43]返回操作程序。

    现在我已经解决了上一个问题、但我无法看到设备 wifi。 我现在可以做什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您看到的内容吗?  

    您是否具有正确的跳线配置? 如果我正确地回忆一下、应用程序会查看 P58是否在启动时被拉高以进入 AP 模式。 是否放置了该跳线?

    请参阅此处的步骤2:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Quick_Start_Guide

    谢谢、
    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [09:59:10]开始程序操作。
    [09:59:11] INFO:>正在执行操作:连接
    [09:59:13]信息:设置中断信号
    [09:59:14]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [09:59:34]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [09:59:34]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [09:59:36]信息:设置中断信号
    [09:59:37]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [09:59:56]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [09:59:57]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [09:59:59]信息:设置中断信号
    [10:00:00]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:00:19]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [10:00:19]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:00:21]信息:设置中断信号
    [10:00:22]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:00:42]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [10:00:42]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:00:42]致命的:--无法连接到设备!! --
    [10:00:49]致命:连接到设备时出错。 请检查 COM 端口设置。 错误代码:-3
    [10:00:49]信息:>执行操作:断开连接
    [10:00:49]返回操作程序。
    [10:03:03]开始程序操作。
    [10:03:03]信息:>执行操作:连接
    [10:03:05]信息:设置中断信号
    [10:03:06]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:03:26]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [10:03:26]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:03:28]信息:设置中断信号
    [10:03:29]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:03:49]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [10:03:49]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:03:51]信息:设置中断信号
    [10:03:52]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:04:11]错误:---读取 ACK 信号失败---
    [10:04:12]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:04:14]信息:设置中断信号
    [10:04:15]信息:检测用于器件复位的 FTDI
    [10:04:34]错误:--读取 ACK 信号失败--
    [10:04:34]警告:--将中断信号设置为 false 失败--
    [10:04:34]致命:---无法连接到设备! --
    [10:05:21]致命:连接到设备时出错。 请检查 COM 端口设置。 错误代码:-3
    [10:05:21]信息:>执行操作:断开连接
    [10:05:21]返回操作程序。

    按下重置按钮后、红色 LED 会闪烁3次、这也是我看不到 simplelink wifi 名称的原因。同样、我已经运行了程序、但遇到了上述错误。 系统端口为7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您已经成功刷写了它。 我一定会误解。

    您需要在 SOP 2上放置一根跳线、以将器件置于闪存模式。 请参阅 CC3200 LaunchPad 用户指南的第2.4.5节-

    http://www.ti.com/lit/swru372

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过这种方法、但无法看到设备 wifi。 那么、我可以做些什么来获取该器件的 wifi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您在设备管理器中看不到 LaunchPad COM 端口?

    例如、这就是我在系统上看到的内容-

    这需要与 UniFlash 中选择的 COM 端口相匹配。 UniFlash 应自动处理器件复位。 当它发生时、您将看到 LED D1闪烁。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试上传开箱即用演示、但无法看到 WiFi SSID 名称。 但我可以看到一些示例程序的输出、如闪烁和淡出、但我在使用 Energia 软件时也无法获取 WiFi。首先、我需要检查 WiFi 是否正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请在 LaunchPad 上再次进行闪存后尝试开箱即用演示。 要在 AP 模式下进行测试、请按照快速入门指南的步骤2所示放置我建议的跳线:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Quick_Start_Guide

    有关运行开箱即用演示的完整说明、请参阅开箱即用应用 wiki:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Out_of_Box_Application

    如果您只想测试一个简单的示例以查看 Wi-Fi 是否正常工作、我建议从 SDK 中的 WLAN 站(WLAN_STATION)入门应用开始。

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Getting_Started_with_WLAN_Station

    此致、

    本·M