This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886029/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 CC3220SF 用于我的开发。 当我尝试通过 Uniflash 刷写代码时、它可以正常工作。 但是、当我尝试通过 CCS 调试代码时、微控制器挂起、在检查调用栈时、始终会出现任务退出错误。 通过 Uniflash 擦除电路板并重新启动调试会话也没有帮助。 我在开发模式而不是生产模式下使用电路板。

有什么想法,问题是什么?

谢谢

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    很难说出您的案例中可能出现的错误(代码中存在何种错误)。 如果使用 TI-RTOS、请观看 本视频。 它展示了常见的故障调试技术。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复

    我认为这不是 RTOS 问题。 因为、我现在可以进入调试模式、而在我不按暂停按钮时、它会起作用。 如果我按下暂停按钮、我会得到该错误。 因此、我认为它与代码无关、而是一种更一般的行为。 你怎么看?

    BR、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    我以前没有看到过这样的问题。 您是否可以在不进行修改的情况下调试导入的 SDK 示例? 您是否已禁用调试项目的编译器优化?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    仅当我使用 CCS 暂停应用程序时才会出现此问题。 我怀疑这是由我的应用程序代码引起的。 但是、当我设置断点时、它运行良好

    感谢你的帮助

    此致

    Sneha