This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:CC3220R:BLE 与 CC2640R2共存?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3235S, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/892905/cc3220r-cc3220r-ble-coexistence-with-cc2640r2

器件型号:CC3220R
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120

团队、

我有时在之前发布了该问题。 我想检查自那时以来、CC3220R 上的 BLE 共存情况是否发生了变化?
http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/594456
是否有比 http://www.ti.com/tool/TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY 更新的参考

-35 "="">的机制是否与 CC3220R 相同" title=" ">www.ti.com/.../support">CC3235S?
或者是否有 "="">235 " title=" www.ti.com/.../support">CC3235S 。是否有更多的片上共存功能?
我们是否有相应的应用手册或演示(在 TIREX 上)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    有关 Wi-Fi 共存的信息、请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/swra608

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许我应该提到、仅 CC3235/CC3135器件支持2.4GHz 无线电共存。 无法在2代器件(CC3220/CC3120)中使用此功能。

    1月