This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用作 SPI 从器件时、引脚6和引脚7的方向(在 CC3120/CC3120MOD 上、而在 CC3220/CC3220MOD 上)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/892871/cc3220mod-direction-for-pin-6-and-pin-7-on-cc3120-cc3120mod-vs-on-cc3220-cc3220mod-when-used-as-spi-slave

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3120

您好!

我们将使用具有 SPI 从接口的 CC3220MOD、但如果我们也可以以引脚兼容的方式使用 CC3120MOD、这将是一个加分项。

因此、对于 CC3220MOD 上的 SPI、我们希望使用与 CC3120MOD 上的"主机 SPI"接口相同的引脚。 不过、数据表中存在一个特性:

在 CC3120/CC3120MOD 上、引脚6被称为"host_SPI_DIN"、这是一个输入、因此是 MOSI 功能、因为 CC3120是 SPI 从器件。

在 CC3120/CC3120MOD 上、引脚7被称为"host_SPI_DOUT"、这是一个输出、因此也是 MISO 功能、因为 CC3120是 SPI 从器件。

在 CC3220/CC3220MOD 上、引脚6可配置为"GSPI_MISO "、这将是 SPI 从模式下的输出。

在 CC3220/CC3220MOD 上、引脚7可配置为"GSPI_MOSI"、这将是 SPI 受控模式下的输入。


CC3120可能在内部使用另一个 SPI 接口(而不是 GSPI)作为"主机 SPI"接口?

是否有任何方法可以在 SPI 从模式下将 CC3220上的 GSPI 配置为与 CC3120 "主机 SPI"接口引脚兼容?

 

此致、
按 Torstein Roine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托尔施泰因

    否、这在软件中是不可能的。 不过、您可以在定制电路板上使用跳线或电阻器来交换信号。

    BR、

    Vince