This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何正确对 GPIO 进行编程。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/892549/cc3220s-launchxl-how-do-you-program-a-gpio-correctly

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!

我正在尝试将另一个 GPIO 添加到这个 LaunchPad 项目中。

我做了以下工作:

已放置: GPIOCC32XX_GPIO_12 | GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH | gpioPinConfigs[]中的索引5中的 GPIO_CFG_OUT_HIGH、在 CC3220S_LaunchXL.c 文件中、并已将其添加到索引5的 GPIOName 枚举以及 CC3220s_LaunchXL.h 文件中。

这就是需要的吗?   我没有使用 GPIO_Write 将其设为"1"、因为我将其默认为高电平:

GPIOCC32XX_GPIO_12 | GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_STR_HIGH | GPIO_CFG_OUT_HIGH

GPIO_12是器件上的引脚3。

我缺少什么?

Ozzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了这个引脚、我已经能够成功地初始化和编辑系统上的所有 GPIO。   我们正在从硬件角度研究此问题。

    Ozzy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozzy、

    请使用 SysConfig 附带的最新 SDK。 此工具有助于简化外设配置、包括 GPIO。  

    如果 您以前没有使用过 SysConfig SimpleLink Academy 实验、请执行该操作。

    BR、