This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:新 SDK

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/892061/cc3100mod-new-sdk

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3100

您好!

我正在使用 SDK 1.3.0: sl_driver_version  "1.0.1.11"  

服务包: CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.11-2.10.0.0

我看到,有新的服务包: CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.14-2.12.2.8,但它需要 “SimpleLink 主机驱动程序1.0.1.13版”。

我在网站上没有看到 CC3100的驱动程序: 1.0.1.13 ?

此致、

Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    服务包是向后兼容的,因此您可以将较新的服务包版本与主机驱动程序1.0.1.11一起使用。

    CC3200 SDK 1.4.0中发布了主机驱动程序1.0.1.13。 您可以将其与 CC3100配合使用。 更新的 CC3100 SDK 尚未发布、但所有相关文件都将位于 cc3200-sdk/simplelink 文件夹中。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回答、

    现在、我想我将等待 CC3100 SDK 1.4.0的正式发布

    此致、

    Leon。