This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:挂起问题

Guru**** 2868450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886920/launchcc3220modasf-hang-up-issue

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好、

我们使用 HDC2080DMBR 和 TMP117MAIDRVR 来读取由 CC3220MODASF 控制的湿度和温度数据。

在该器件中、我们面临挂起问题、器件持续运行、没有丢失任何数据集、然后突然器件挂起。

然后、在重新启动器件后、数据开始正确传输。

请指定某人来验证我的设计、或向我提供可以共享器件设计文件的电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj、

    您是否正在寻找硬件审查或代码审查? 根据您的问题、似乎问题可能出现在您的代码中。 您能找到什么功能会导致器件卡住吗?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我希望验证我的电源设计以及其他电路、以解决可能出现的任何问题、因为当器件与调试器连接时、我们始终会获得正确的数据。 但是、当我们在现场测试设备时、我们正确获取数据超过一周、然后数据突然停止、并且在重新启动后正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    您是否已根据 数据表第7.3节中的设计检查清单和建议布局验证了您的设计?  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    我能否共享设计的光绘文件以进行验证。