This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:芯片 ID 报告0x31000000

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891118/cc3135mod-chip-id-reporting-0x31000000

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135CC3120

根据 CC3135MOD、我将读取:

  芯片0x31000000

   MAC 31.3.0.0.25

   PHY 3.1.0.0

   NWP 4.0.0.1.33

   ROM 0

 

在编程指南的第36页第3.5节中、它指出 CC3135的芯片 ID 应为0x31100000、但 CC3120芯片 ID 中报告的0x31000000。

这是已知问题还是有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleksis、

    我假设您使用 Get 版本 API 或无线电工具(使用 Get 版本 API)读取芯片 ID。 您似乎已经注意到、芯片 ID 有一个错误、它反映了 CC3120版本。 该问题已通过服务攻击更新得到解决、因此使用更新的 CC3x35服务攻击解决了该问题。

    此致、

    本·M