This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODASF12MONR 与 CC3220MODASM2MONR 间的关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3220MODA, CC3120, CC3220SF, CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891434/cc3220moda-cc3220modasf12monr-vs-cc3220modasm2monr

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3120MODCC3120CC3220SFCC3220S

尊敬的 TI 团队:

我对所有 CC32xxMOD 感到非常困惑,抱歉:)

我们的系统中已经有一个 MCU、并在其上运行 Zephyr。 现在、我们如何使用成本显著降低的 CC3220MODASM、这基本上是"唯一的"缺少闪存、对吧? 因此、它实际上不是 PSoC、而是 SoC、对吧? 但 uhm…… 它运行的是什么固件? 或者、它只是一个 SPI 从器件、我们必须将主机用作 SPI 主器件来控制它吗? 如果是、CC3220MODASM 和非 MCU 型号(例如 CC3120MOD -当然、除了没有天线外)之间有何区别?

SWRU455J 还指出:

CC31xx 和 CC32xx 器件的主机驱动程序相同、两种器件的网络功能相似。 网络堆栈在网络子系统中完全实现、从而从主机 MCU 卸载网络活动。

现在、什么?! 哇哦:)  

还有 CC3120MOD、它是一种"外部 MCU"变体、但具有32Mbit 闪存、比不具有闪存的 CC3220MODA Cortex-M4变体更昂贵。 请帮助、我迷路了。 我只需要一个简单且具有成本效益的解决方案即可实现低功耗 WiFi、无需 ADC 等其他外设、但我希望确保它能够与 Zephir 中包含的 SimpleLink 驱动程序配合使用