This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:此芯片 secp256r1中的常量密钥对(索引0)是否为通用密钥 x9.63格式?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/891090/cc3235sf-is-constant-key-pair-index-0-in-this-chip-secp256r1-and-is-the-public-key-x9-63-format

器件型号:CC3235SF

您好!

我想验证第0个条目、预编程的常数对是 secp256r1。  我还想知道这对的公钥是否为 x9.63格式。  尝试排除一些问题并使用此密钥对。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、器件唯一密钥是 SECP256R1 (请参阅安全功能应用手册 http://www.ti.com/lit/swra509的第6.1节)。 我认为格式为 x9.63、但我会仔细检查并返回给您。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Sarah、

    CC3235SF 编程人员指南表示它是 x9.63格式。  将其转换为.pem 格式时遇到问题。  我的理解是、我采用原始/二进制格式的公共密钥、base64对其进行编码、添加.pem 头文件和尾部文件、并且我应该有一个.pem 密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我能够导入从 TI 芯片中读取的 C#公共常量密钥。  我很确定它是 X9.63或 DER 格式。  此页面可能会帮助其他人: