This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:是否存在使用双存储器进行 OTA 的情况

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/887054/ccs-cc3220sf-is-there-using-dual-memory-for-ota

器件型号:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在研究"cloud_ota"的示例。

我发现下载过程完成后、器件将重置并检查新固件。

如果新固件正常、则会提交。

否则、计时器将减至零并再次复位、固件将恢复到之前的版本。

这是否意味着 CC3220SF 使用双存储器来存储 MCU 映像?

如果是、我是否可以知道大小是多少以及存储器地址在哪里?

或者是否有任何文档?

非常感谢!!

Chunyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunyu、

    否 此回滚机制通过 SPI 闪存中文件系统的失效防护选项来完成。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。

    回滚机制是如何实现的?

     新映像下载完成后、之前的 MCU 映像会暂时存储在何处?

    如果器件断电、我想知道当 OTA 运行到某些步骤时、系统是否会崩溃。(例如、 下载映像/重置系统之前/重置后但未提交...等等)

    谢谢  

    Chunyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunyu、

    请看以下网址: http://www.ti.com/lit/an/swra510a/swra510a.pdf

    之前的映像和新映像都存储在文件系统中。 如果在提交之前断电、则器件仍将具有失效防护图像以恢复。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回复。

    文件系统上的旧映像存储和新映像存储、但为什么不使用双存储器?

    我不明白有什么区别?

    (在我看来、文件系统中的映像存储都意味着它使用双存储器。)

    谢谢。

    Chunyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chunyu、

    我认为我们在术语上没有对齐。 我认为、我们的失效防护选项就是您所说的双存储器选项。

    BR、

    Vince