This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:在 NAND 闪存上运行 FAT 文件系统

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/888396/cc3220moda-running-fat-file-system-on-nand-flash

器件型号:CC3220MODA

我目前使用的 uSD 与 CC3220SFMODA CPU 配合使用-效果很好。 但是、我想用永久安装的 NAND 闪存(特别是 Winbond W25N01GV)替换 USD。 uSD 卡接口、而 Winbond 器件使用 SPI 接口。 这本身不是问题、但我想知道 SPI 上是否有用于 NAND 闪存的 FAT 驱动器。 我自己编写 FAT 驱动程序对我们来说不经济。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    我们目前不会为此提供完整的解决方案。 我假设您已经了解过这一点、但值得一提的是、某些数据量可以存储在器件使用的现有文件系统中。 当然、由于您正在使用该模块、您可能会遇到一些大小限制。 借助 IC 设计、我们的器件可支持高达16MB 的串行闪存(请 参阅《网络处理器编程人员指南》的第8章)。 有关串行闪存要求的参考、请查看 串行闪存应用手册

    如果您能够自己投入一些资源来实现这一目的、CC32xx SDK 中已有一个用于连接 SPI 闪存(包括 Winbond W25xx 器件系列)的驱动程序。 查看 SOURCE \ti\DRIVERS\NVS\NVSSPI25X.h 您必须将其与用于管理文件系统的代码集成、或者尝试利用我们在 SDK 中重新打包的 FATFS 驱动程序。  

    不过、这是绝对可能的。 我们今天不提供/支持该解决方案。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、似乎我需要将其推迟到稍后的时间。 TI 是否有计划/想法在某个时候在 NAND 上提供 FAT? 我不是要求制定时间表、只是知道一点路线图会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约斯特、您好!

    否、在流水线中没有任何计划为辅助文件系统(在默认由网络处理器维护的主文件系统之外)提供完整的软件解决方案。

    此致、

    本·M