This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:CC3135MOD 布线厚度

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/889068/cc3135mod-cc3135mod-trace-thickness

器件型号:CC3135MOD

您好,  

在模块数据表中、给定2层和4层的布线厚度。 而我们的是12层电路板。 请提供12层的布线厚度。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、

    布线厚度(W)和间隙距离(S)取决于 L1和 L2 (H)之间的距离、而不是电路板的层数。 使用这三个参数和 FR-4基板的相对介电常数、您可以计算共面波导的特性阻抗、该阻抗应为50欧姆。

    使用12层电路板时、L1和 L2之间的距离需要更小、因此您需要根据其他层的距离进行相应调整、因为布线宽度和间隙太小。

    遗憾的是、我们尚未在12层电路板上对该器件进行测试和验证、因此我们没有可以共享的参考设计。 我们建议使用4层 PCB。

    BR、