This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:如何将 XDS 连接到 CC3220MOD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, UNIFLASH, CC3220MODA, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886440/cc3220mod-how-to-coonect-xds-to-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他部件: UNIFLASHCC3120

各位专家、您好。

我们设计了一个具有 CC3220MOD 模块的电路板。

我们必须将 XDS110连接到 CC3220MOD、但 UniFlash 无法识别我们的电路板。

原因、XDS 可以使用 CC3220MODA Launch Pad 进行读写。

我们认为 我们在 Launch Pad 上采用了相同的电路。

这是我们的电路。

/RST 被连接至/JTAG_RST。

XDS 无法连接到此 CC3220的原因。

告诉我们在何处以及如何检查将 XDS 连接到此电路。

此致、

马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    您是否需要将 XDS-110从 CC3220 LaunchPad 连接到 CC3220MOD、或要将 XDS-110调试探针连接到 CC3220MOD? 您需要使用 CCS 调试还是 Uniflash 编程? MOD 如何供电(通过 XDS-110调试探针)? 您使用什么 SOP 模式?

    您能否提供有关如何将(LaunchPad 或调试探针)连接到 MOD 的信息? 照片可能也很有用。

    一些提示:

    • 若要通过 Uniflash 进行编程、您需要连接 UART (RX、TX)、RST 和 GND
    • 对于 JTAG 调试、您需要连接 TDI、TDO、TCK、TMS、GND (如果是 XDS-110调试探针、则连接 TGTVDD)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想将 XDS110调试探针连接到我们的 CC3220MOD 板。

    首先、我们尝试使用 UniFlash 进行写入。  之后、我们将连接 PC 上的 CCS 以调试程序。

    SOP 模式现在为000。  在此模式下、我们可以通过 JTAG IN 端口从 XDS 访问 Launch Pad。

    现在、我从 XDS110连接 TMS、TCK、TDI、TDO 和 nRESET。

    B.R.

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    是的、第一个重要步骤是将器件切换到开发模式。 如果 CC3220MOD 未处于开发模式、则 JTAG 锁定且无法使用。 要切换到开发模式、您需要使用 Uniflash。

    Uniflash Doe 使用 UART 而不是 JTAG (TDO、TDI、TCK、TMS)。 为了能够使用 Uniflash、您需要连接 UART (RX、TX)、RST 和 GND。 此外、确保在通过 Uniflash 进行连接时使用 SOP 模式[2-1-0] 1-0-0。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试将 CC3220MOD 的模式更改为开发模式。

    连接 UART 后、哪些数据可以将器件切换到开发模式。

    我想查看 UART 的设置和协议。

    我可以在 TI 网站上获取并查看任何文档吗?

    B. R.

    马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    要切换到开发模式、您需要使用 Uniflash 软件。 如果您使用的是 XDS-110 (来自 LaunchPad 或调试探针)、则可以使用 Uniflash GUI。 如果使用通用 UART (例如 USB 转串行转换器)、则可以使用 Uniflash CLI。

    其他资源:

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我阅读"CC3120和 CC3220 SimpleLink 嵌入式编程"(SWPA230A)。

    在文档中、图 1显示 了 CC3220的 UART1_RX、UART1_TX、nRESET 和 SOP1。

    UART 表示 CC3220的 UART1?? 还是 UART0?

    您向我们展示 了我们必须 上拉 SOP2以及下拉 SOP1和 SOP0。

    本文档所述的将 SOP 连接到(0-1-0)。  我很困惑。

    请帮助我的大脑混乱!

    B. R.

    马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massa、

    SOP 模式在 数据表第6.9. 1章中进行了说明

    若要通过 Uniflash 通过 CC3220MOD 的 UART 进行编程、您需要使用 UART 引脚46 (别名 GPIO_01)和47 (别名 GPIO_02)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan D:

    非常感谢。

    我们的 Uniflash 可以  使用 新板成功连接到 CC3220MOD。

    此致、

    马萨。