This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:采用 CC3220MODAx 或 CC3235MODAx 的单 PCB 设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/888336/cc3235modas-one-pcb-design-to-take-either-cc3220modax-or-cc3235modax

器件型号:CC3235MODAS
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

有关设计电路板以采用具有天线的 CC3220MODAx 或 CC3235MODAx 模块的更多问题。

1. PCB 封装:您能否确认两个模块的 PCB 封装相同?

2.  XDS110:我的目标板将支持 XDS110 in 连接器(标准10引脚与 LP XDSOUT 连接器配合使用)。 LP 上 XDSOUT 连接器上的引脚1通过1K 分辨率为 VCC。 我相信它已用于电压感应、但不再用于电压感应? 我是否应将 XDSIN 连接器上的引脚1保留为‘无连接’? 如需了解相关信息、我将在开发时以3.3V 的电压运行电路板。

通过  UART 进行 SFLASH 编程:在我的主板上,我已将 GPIO1、GPIO2和 nRESET (以及 GND)拆分,以便它们可以直接与 LP 上的‘BackChannel UART’跳线连接。 我相信这将有助于 Uniflash 应用程序对 SFLASH 进行编程。 我错过了这里吗?

TKS & Rgds、

Stuart

爱丁堡.英国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    1.是的,它们是相同的。 请参阅每个模块数据表末尾的机械制图。  

    2.是的、引脚1用于电压感应、而1k 电阻器用于限制电流。 我将使引脚1保持原样、并添加1k 电阻器以防万一。  

    3、不、你明白了。

    BR、