主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
有关设计电路板以采用具有天线的 CC3220MODAx 或 CC3235MODAx 模块的更多问题。
1. PCB 封装:您能否确认两个模块的 PCB 封装相同?
2. XDS110:我的目标板将支持 XDS110 in 连接器(标准10引脚与 LP XDSOUT 连接器配合使用)。 LP 上 XDSOUT 连接器上的引脚1通过1K 分辨率为 VCC。 我相信它已用于电压感应、但不再用于电压感应? 我是否应将 XDSIN 连接器上的引脚1保留为‘无连接’? 如需了解相关信息、我将在开发时以3.3V 的电压运行电路板。
通过 UART 进行 SFLASH 编程:在我的主板上,我已将 GPIO1、GPIO2和 nRESET (以及 GND)拆分,以便它们可以直接与 LP 上的‘BackChannel UART’跳线连接。 我相信这将有助于 Uniflash 应用程序对 SFLASH 进行编程。 我错过了这里吗?
TKS & Rgds、
Stuart
爱丁堡.英国