This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Simplelink API 提供的更详细的网络统计信息?

Guru**** 2588505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/887924/more-detailed-network-statistic-from-simplelink-api

器件型号:CC3200

大家好、我使用的是 CC3200 Launchpad、它具有 CC3200SDK 1.5.0、XDC 内核3.32.01.22、TI RTOS 2.16.01.14和 CCS v9

我试图通过 Simplelink API 找到获取网络统计数据的最佳方法(例如、RX&TX 计数器、数据传输速度等)、但在 Simplelink 文档中却找不到有用的东西。

我看到了使用"sl_WlanRxStat..."的收发器模式示例 但这种方法提供了一些有限的网络统计信息(仅 RX 计数器)。
从 Simplelink API 获取更详细的网络统计信息还有另外一种方法吗?

谢谢、
ROI

  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表->希伯来语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表->希伯来语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    第1代器件(CC3x00)上的示例、不会 在第2代和第3代(CC3x20和 CC3x35)上、我们在新的 WLAN 统计信息机制中提供了更多信息。