This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3235MODSF:CC3235MOD Simplelink Wi-Fi 模块的独立运行

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/887311/ccs-cc3235modsf-standalone-operation-of-cc3235mod-simplelink-wi-fi-module

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 CC3235MOD simplelink Wi-Fi 模块用于基于 Wi-Fi 的应用。

我正在参考  用于构建应用的 cc32xx SDK 套件。

我使用  Code Composer Studio 进行调试和编程。

我已经在 CCS 中编写了应用程序。 我使用 XDS110 调试 探针将其编程到 Wi-Fi 模块中、并仅使用  CCS 的运行选项开始调试。 我得到了正确的输出。

现在、我想将代码编程到模块中、并且希望在 模块上电时代码开始运行。实际上、我想将板运行到独立模式中。

因此、我的查询是:

1) 1)如何将代码永久刷写到 Wi-Fi 模块中、以便在将其他程序写入模块之前或即使我移除电路板的电源时、不会擦除代码。

2)如果我想在每次开机时运行程序,如何执行?

3)是否有任何初始文件或启动文件。 在加电条件下、哪一项将开始运行程序?

4) 4)是否有任何流程、流程或文档可让我的器件独立工作。