This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:板级 TI WIFI 模块 WL18xxMOD 的可测试性

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886087/wl1805mod-testability-for-ti-wifi-module-wl18xxmod-at-board-level

器件型号:WL1805MOD

无法访问某些板级引脚、尤其是板载 ICT 测试中的 WIFI SDIO 数据线。 导致测试覆盖范围降低。

但是在板级、由于我们可以访问许多其他引脚、是否可以通过这些引脚对该芯片进行一些间接测试?

就像我们可以访问的 GPIO1/GPIO2用于调试一样、那么可以通过这2个引脚进行何种检查?

不确定是否有其他可能的间接测试方法、以及哪种检查?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您没有对这些引脚进行评估、则在 ICT 中将无法实现。 测试的最佳方法是与主机进行通信、并与 AP 建立通信。 通过这种方式、您将通过 SDIO 总线发送数据以进行验证。

    谢谢、

    Riz