This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:小于20cm 的射频暴露

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886296/cc3235modasf-rf-exposure-at-less-than-20cm

器件型号:CC3235MODASF
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

尊敬的支持:

为了符合射频暴露要求、我们知道我们的模块(包括天线)应在距离用户20cm 以上的距离下工作。

如果终端设备对身体用户关闭(小于20cm)、您对设置(输出功率等)是否有任何建议? 我们应该遵循的设计规则?

当我们需要以小于20cm 的距离运行时、对于这种情况、我们是否有任何经验或配套资料?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所理解的、大多数法规(ETSI、FCC、IC)都有一组额外的规则/测试、一个器件应该被用于(或者非常接近)人体上必须通过。 这意味着、如果您希望距离20 cm 更近、则不必更改设置、但必须通过更多测试。 我没有准确地查找必须运行的测试。 您可以联系测试机构了解更多信息和/或查看 ETSI/ FCC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这取决于最终产品设计、很难提供任何通用答案。 与试验室密切合作是最好的方式。

    但是、您可以联系负责 CC3200 SesnorTag 认证的 TI 员工。  我认为、认证过程中的问题可能是一个很好的教训。

    1月