This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:与 CC3220S 功耗对比

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF, TIDC-01005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/886318/cc3220sf-vs-cc3220s-power-consumption

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他部件:CC3220STIDC-01005

我们决定在 CC3220S 和 CC3220SF 之间进行测量、我已经在 CC3220S 上进行了所有功率测量 、当我们在指南中提到的条件下使用时、测量结果相当一致。 我们想知道 CC3220S 和 CC3220SF 之间是否存在任何功率差异、 我们在数据表中看不到 CC3220SF 的空闲连接功率数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SF 空闲连接的数字类似、即对于空闲连接的数字为710uA (请参阅第5.6章)。

    空闲连接是一种动态配置文件、主要组合 RX (信标接收)和 LPDS (信标间睡眠)数字。

    请注意、您看到的不同数字是当 MCU 处于活动状态时的数字(请参阅第5.5-5.6章)。

    当 MCU 处于 LPDS 状态(例如在空闲连接模式下)时、S 和 SF 器件的功耗类似。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDC-01005列出了 CC3220S Launchpad 的空闲功率377uA。 为何 SF 版本的700中的数字增加?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过非标准长睡眠间隔功能实现的(请访问 http://www.ti.com/lit/an/swra502c/swra502c.pdf)

    在这种情况下、器件不会针对每个信标和 DTIM 唤醒。

    BR、

    Kobi