This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:UniFlash v5.3.0 UART

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/885435/cc3135mod-uniflash-v5-3-0-uart

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3135

你好

我正在尝试   通过 UART 接口将 UniFlash v5.3.0连接到 CC3135MOD。 我无法选择特定的 COM 端口、因此无法继续。 GUI 看起来与我在搜索类似问题时发现的不同、因此我将在这里写入。 我选择了器件 CC31XX/CC32XX、现在我希望 COM 端口选项会出现;但是、只有 Start Image Creator 按钮可用(参见下图)。

您能不能指引我到我可以选择 COM 端口的地方?

当我单击"Start Image Creator"并选择一个项目或创建一个新项目时、器件状态为"Connected Off"、并且我看不到任何"Serial Setting (串行设置)"。

注:

在 UniFlash 下载页面(http://www.ti.com/tool/download/UNIFLASH )的“支持的平台”部分中,显示 为“CC3125”。 不应该在这里、而是 CC3135?

非常感谢!

Stanislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash GUI 不允许手动选择 COM 端口。 当您尝试连接到设备(在 Image Creator 中)时、它将自动检测端口。

    如果未检测到器件、则器件设置(例如 SOP)或 UART 连接存在一些问题。

    在 ImageCreator 的 CLI 版本中、您将能够设置特定的 COM 端口。

    uniflassh 页面上的 CC3125是一个拼写错误。 应为 CC3135。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我将尝试 CLI。

    我已经使用逻辑分析仪检查了 UART (FT231X)、它不发送任何内容。 而 UniFlash 则显示操作失败:未处理异常:自动检测故障。 我认为该应用程序会尝试使用所有可用的 COM 端口、但有问题。

    谢谢。