请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 尊敬的 TI:
我们现在在新项目中使用 CC3100、下面有一个问题:
现象:当器件运行 geting_started_wlan_station 演示过程时、我们使用 configureSimpleLinkToDefaultState 函数获取器件版本、返回值为0x109c、程序退出。
第一个分析:SPI 测试演示测试正常、表示 IRQ 脚部和使能脚部均正常。 当检查 SL_DevGet 函数时、我们发现 SPI 发送数据时没有中断、程序异常退出。