This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100获取器件版本、SPI 发送数据、但不接收中断

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/884760/cc3100-cc3100-gets-the-device-version-spi-sends-the-data-but-receives-no-interrupt

器件型号:CC3100

尊敬的 TI:

我们现在在新项目中使用 CC3100、下面有一个问题:

现象:当器件运行 geting_started_wlan_station 演示过程时、我们使用 configureSimpleLinkToDefaultState 函数获取器件版本、返回值为0x109c、程序退出。


第一个分析:SPI 测试演示测试正常、表示 IRQ 脚部和使能脚部均正常。 当检查 SL_DevGet 函数时、我们发现 SPI 发送数据时没有中断、程序异常退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    遗憾的是、SPI 测试不够可靠(主要不考虑 SPI 时序问题)。

    您面临的问题与 SPI 有关(失败的命令是发送到 cc3100的第一个命令)、我建议您检查 SPI 线路(如果可能、请将其与 TI 参考板进行比较)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi

    我也遇到了同样的问题。 3100 + Appolo MCU 和 SPI 的工作电压不一致。 3100s SPI 的工作电压为3.3V、Apollo 的工作电压为1.8V。 不一致的电压是否会导致此问题。 这是我的波形。波形峰值2V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 CC31XX 支持3.3V 电压。

    如果主机仅提供1.8V 电压、则需要电平转换器。  

    BR、

    Kobi