This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:有关 CC3235SF#39;s SECP256R1 Curve 的问题

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/885379/cc3235sf-question-regarding-cc3235sf-s-secp256r1-curve

器件型号:CC3235SF

您好!

我想知道是否可以使用 CC3235SF 的加密实用程序来验证主处理器的 OTA 映像。  这些文件的大小略高于2MB、理论上可能为4MB。  它们存储在串行 SPI 闪存中。

我看到我可以使用 API/AT 命令示例验证缓冲区。  我是否可以使用您的 API 和 AT 命令来验证此大小的文件?  基本而言、与播种 CRC_32和使用返回值在整个图像中计算时重新播种的等效流量。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们在 OTA 库中执行类似的验证(请参阅下的 OtaArchive.c /source/ti/net/ota)。

    我们首先使用   CryptoCC32XX_verify ()计算映像的摘要(SHA256)。

    然后我们使用  sl_NetUtilCmd ()验证签名-请参阅 verifySignature()中的。

    您可以在 NWP 程序员指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru455j/swru455j.pdf)中阅读有关查找可用加密实用程序信息的内容  

    BR、

    Kobi