This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/885028/cc3200mod-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 E2E 社区  

我们正在为其中一款产品围绕 CC3200MOD 设计定制板、 我们面临的是 CC3200MOD 的常见故障问题早期 该模块在 使用了几个月后出现故障、但现在似乎故障频率更高。 我们需要 帮助来确定问题、 我是 attachinge2e.ti.com/.../PROGLP-V3-EAGLE92_5F00_NEW_5F00_11.pdf 原理图供您参考、 我正在共享 CC3200MOD 、但如果需要、可以共享完整的原理图

期待帮助和支持   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否描述模块故障的确切含义? 我们需要了解故障症状以及您在错误电路板上执行了哪些测试。

    在您的原理图中、我不会看到任何固有的错误。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有三个观察结果

    1) 1)我们购买了8个 CC3200MOD Launchpad、 其中6个 WiFi 信号强度逐渐减弱、最后我们根本无法检测到 WiFi 。  

    2) 在定制板上, 我们在一段时间(几个月)后无法对模块进行编程, 我们检查 了各种引脚上的电压,它们似乎符合数据表  

    2) 2)  在一个定制板中、我们似乎在更换模块 后、复位线路显示为低电压(2.2V)、该模块接近3.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     可以吗? 建议进行一些测试 以解决问题。   我们几乎是最终的设计阶段、并计划投入生产  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪、我没有看到过这样的问题。 其他几个问题:

    1) 1)我们购买了8个 CC3200MOD Launchpad、 其中6个 WiFi 信号强度逐渐减弱、最后我们根本无法检测到 WiFi 。

    • 您是否谈到减少 CC3200MOD 器件或路由器/AP 端的 RSSI?
    • 当您首次看到 RSSI 下降的问题时? LaunchPad 无法正常工作需要多大的时间?
    • 当您使用最新的 ServicePack 对开箱即用示例进行重新编程时、LaunchPad 仍然无法正常工作? 请勿忘记重新格式化串行闪存。
    • 其他外设(I/O 端口)和应用处理器(Cortex-M4)是否可在发生射频故障时在您的 LaunchPad 上正常工作?
    • 您是否能够在发生射频故障时调试 LaunchPad?
    • 您是否能够在 LaunchPad 上调用 sl_Start() API?
    • 应用代码的外观。 您是在 STA 模式下使用器件还是使用收发器模式?
    • 您传输数据的频率和频率是多少? 您多久将配置保存到 sFlash 中或使用 sl_ API 写入一次 sFlash?
    • 是否可以通过 Uniflash 在文件系统中列出文件(请在此处提供命令结果)?

    2) 在定制板上, 我们在一段时间(几个月)后无法对模块进行编程, 我们检查 了各种引脚上的电压,它们似乎符合数据表

    • 您是否可以通过 Uniflash 软件进行连接?
    • 您是否可以获取版本?
    • 您是否能够在文件系统中列出文件(请提供命令结果)?
    • 您是否能够格式化和编程 ServicePack 和 MCU 映像? 显示了什么错误?

    2) 2)  在一个定制板中、我们似乎在更换模块 后、复位线路显示为低电压(2.2V)、该模块接近3.2V

    • 制造(组装)后或连续运行一段时间后、是否存在问题?

    1月