This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:Linux

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898904/wl1837mod-linux

器件型号:WL1837MOD

您好!  

我目前正在支持一位客户、他询问如何使用设备驱动程序构建 Linux 映像(目前通过 petalinux 构建)、

我是否可以与他分享任何指南或信息来支持这一点?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用的是哪个内核版本? 因此、WL18xx WiFi 驱动程序已位于开源 Linux 内核中。

    根据 wpa_supplicant 等、您可以使用以下链接中的构建实用程序:

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_System_Build_Scripts

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    它们当前正在使用内核 v4.9.0

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我提供什么指针来验证他是否正在使用驱动程序正确构建内核?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    请检查内核启动日志、以确保识别 MMC 器件(具有 WL18xx 接口)、且 WL18xx 驱动程序已初始化该器件。 如果您有内核日志、请发送。

    谢谢