This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:设计批准

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/901067/cc3200-design-approval

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3120

尊敬的先生:

我想使用 cc3200提交我的新设计以供您批准、所以如果我提交、请告诉我正确的方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用以下链接请求硬件设计审查。 请参阅"立即订购"部分。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。 请查找随附的原理图以供您审批。 请回复您对 schematic.e2e.ti.com/.../M320V00.pdf 的宝贵建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有审查您的硬件、但我会评论您的硬件概念。

    • 从我的角度来看、目前使用10BASE-T 以太网控制器并不是一个好主意。 现代网络可能会带来许多麻烦。
    • 此外、RJ45连接器的选择也不是最好的。 在电气安全认证期间、此连接器可能存在许多问题(初级侧和次级侧引脚之间的间隙不正确)。
    • 您的串行闪存不在命令器件列表中、但我认为它可以正常工作
    • 我了解了 CH340 USB 转 UART 转换器的许多问题

    如果 BOM 成本对您来说并不重要、MSP432E401 + CC3120的组合将会更好、更快速地进行开发。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用我在上一帖子中提供的链接请求审核。  这样、它将转到相关的工程师。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的及时建议、但我们的公司出于某些特殊原因需要 LAN、因此请推荐此设计的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在前面所说的、MSP432E401是具有集成10/100MB 以太网 PHY 的 MCU。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用以下链接请求进行设计审查?

    谢谢、

    PM