This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:3.3V 至引脚47

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3235SF, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/901102/cc3235sf-3-3v-to-pin-47

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他部件:CC3235SCC3220SF

您好!

我们拥有采用 CC3235S 设计的原型板。 引脚47连接到3.3V、上面有10uF 电容器。 引脚46未连接。 引脚45用作 GPIO。

我们要移除 CC3235S 组件并填充 CC3235SF。 是否必须从引脚47上移除3.3V、引脚45和46之间是否需要10uH? 我认为这是 LAUNCHXL 参考设计和硬件设计检查清单中推荐的配置。

在 SWRS215B 的第83页上、您会注意到:

(1)对于 CC3235SF 器件、会填充 L4。 对于 CC3235S 器件、L4未组装。
(2)对于 CC3220SF 器件、未组装 R5。 对于 CC3235S 器件、如果组装了 R5、则引脚45可用作 GPIO_31。

注(2)是否是指 CC3235SF?

我们将在下一个开发阶段进行此设计更新、但我问、因为我希望能够利用我们手头上的第一批原子片。

使用 CC3235S、一切都正常。

通过替换为 CC3235SF 而不更改任何其他内容、我能够对开箱即用演示进行编程并查看接入点。

替换为 CC3235SF、将3.3V 与引脚47隔离、从引脚45上移除 GPIO、并在引脚45和46之间连接10uH、我能够对开箱即用演示进行编程、但看不到 UART 上报告的任何内容、也看不到接入点。

请告知是否可以在引脚47上以3.3V 电压运行 CC3235SF (在引脚45和46之间不使用10uH)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是的、脚注(2)是一个拼写错误、应该是 CC3235SF。  

    请严格遵循 CC3235SF 的引脚45、46和47的指南。 从引脚47中移除 VBAT、并将引脚45和46连接到10uH 电感器。  

    BR、