主题中讨论的其他部件:CC3235S、 CC3220SF
您好!
我们拥有采用 CC3235S 设计的原型板。 引脚47连接到3.3V、上面有10uF 电容器。 引脚46未连接。 引脚45用作 GPIO。
我们要移除 CC3235S 组件并填充 CC3235SF。 是否必须从引脚47上移除3.3V、引脚45和46之间是否需要10uH? 我认为这是 LAUNCHXL 参考设计和硬件设计检查清单中推荐的配置。
在 SWRS215B 的第83页上、您会注意到:
(1)对于 CC3235SF 器件、会填充 L4。 对于 CC3235S 器件、L4未组装。
(2)对于 CC3220SF 器件、未组装 R5。 对于 CC3235S 器件、如果组装了 R5、则引脚45可用作 GPIO_31。
注(2)是否是指 CC3235SF?
我们将在下一个开发阶段进行此设计更新、但我问、因为我希望能够利用我们手头上的第一批原子片。
使用 CC3235S、一切都正常。
通过替换为 CC3235SF 而不更改任何其他内容、我能够对开箱即用演示进行编程并查看接入点。
替换为 CC3235SF、将3.3V 与引脚47隔离、从引脚45上移除 GPIO、并在引脚45和46之间连接10uH、我能够对开箱即用演示进行编程、但看不到 UART 上报告的任何内容、也看不到接入点。
请告知是否可以在引脚47上以3.3V 电压运行 CC3235SF (在引脚45和46之间不使用10uH)。
谢谢你。