This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:覆盖 Yocto 中的 wl18xx 配置。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/900998/wl1831mod-override-wl18xx-config-in-yocto

器件型号:WL1831MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352

我们看到使用 am3352处理器上的 WL18xx 模块断开连接。 中的答案  似乎达到了目的。 但是、我正在尝试覆盖 meta-ti/meta-ti/meta-connectivity/wlconf、以使用更新的配置、而不是默认配置。

尝试使用 bbappend 执行此操作,但无法找到新文件。

S_HW ="${workdir}/git/hw/firmware "

FILESEXTRAPATH_PREPEND:="${THISDIR}/${PN}:"

SRC_URI_APP_${PN}=" file://wl18xx-conf-2.4GHz-Only.bin \
"

do_install_append(){
install -m 0755 ${S_HW}/wl1271-nvs.bin \
${D}/lib/firmware/ti-connectivity

安装-m 0755 ${workdir}/wl18xx-conf-2.4GHz-Only.bin \
${D}/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin

}

文件_${PN}+="\
/lib/firmware/ti-connectivity/wl1271-nvs.bin \
/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf-2.4GHz-Only.bin \"

bbappend 文件之前用于添加 wl1271-NVS.bin。 Yocto 抱怨找不到 wl18xx-conf-2.4GHz-only.bin。 它不会被复制到工作目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了解决方案。 附加配方需要一些认证:

    S_HW ="${workdir}/git/hw/firmware "
    
    FILESEXTRAPATHS_PREPEND:="${THISDIR}/${PN}:"
    
    SRC_URI_APPEND =" file://wl18xx-conf-2.4GHz-Only.bin \
    "
    
    do_install_append(){
    install -m 0755 ${S_HW}/wl1271-nvs.bin \
    ${D}/lib/firmware/ti-connectivity
    
    安装-m 0755 ${workdir}/wl18xx-conf-2.4GHz-Only.bin \
    ${D}/lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin
    
    }
    
    文件_${PN}+="\
    /lib/firmware/ti-connectivity/wl1271-nvs.bin \"
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您更新该主题。 祝您顺利

    Saurabh