This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:Wi-Fi 认证查询

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODASF, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898276/cc3235modasf-query-on-wi-fi-certification

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我想详细了解 Wi-Fi 认证中有关此 Simplelink 模块的某些方面、我希望能够获得有关以下项目的一些信息。

CC3235MODASF 是否具有以下功能?

1. Wifi4/802.11n 认证。

2. WPA 3- WPA3个人版和 WPA3企业版认证?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您在 此处找到的当前状态。 有关即将推出的功能/认证的信息将为您提供 TI 支持。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您分享此链接、它确实很有帮助。 我还看到 WPA 3 Enterprise 仍在认证中缺失、请问这是否是认证计划中的内容?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我认为、计划在2020年下半年支持 WPA3企业版。 我没有关于 WPA 3 Enterprise 认证的任何信息。 此信息可直接为您提供应用团队的人员。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计划在今年晚些时候添加 WPA3企业支持并通过认证。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    感谢您对此的反馈、因此我想知道 WPA3企业版是否通过 Wi-Fi 联盟门户获得认证的方法是什么? 此外、由于这是一款支持2.4GHz 和5GHz 频段的更新器件、CC3220SF 最终可能会停产以用于 CC32335SF 吗?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的。 当我们认证我们的器件时、Wi-Fi 联盟会保持这方面的公开记录。  

    CC3220SF 最终可能会停产以用于 CC32335SF 吗? 

    我不这么认为。 CC3220和 CC3235之间的主要区别在于 FIPS 认证和双频带支持。 除非所有路由器更改为仅支持5GHz、否则 CC3220SF 仍然适用。  

    Jesu