This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:能否使用 MX25L3233FZBR-08Q 作为启动 S-Flash

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/897762/cc3220sf-can-i-use-mx25l3233fzbr-08q-as-the-bootup-s-flash

器件型号:CC3220SF

你(们)好。

我的客户正在使用 CC3220SF 开发硬件。

他希望使用 MX25L3233FZBR-08Q 作为 S-Flash。

他必须使用具有汽车认证的器件。

他能否使用 MX25L3233FZBR-08Q?

如果没有、请推荐 汽车认证的其他产品。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3220可能不符合汽车标准。

    我已通知一名团队成员查看此信息以进行确认。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道 CC3220 未 通过汽车认证。

    但我的客户希望使用符合汽车标准的器件。

    请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     MX25L3233FZBR-08Q 不在经测试/推荐的器件列表中(请 参阅1.1章 http://www.ti.com/lit/an/swra515/swra515.pdf?ts=1588013931972 )。 快速查看此器件的数据表、它看起来可以正常工作、但我无法保证它是兼容的。

    我建议深入了解我链接的应用手册、并确保您的器件满足要求。

    谢谢、

    Alexis