This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:BLE 器件的 PCB 布局

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899081/cc3235modsf-pcb-layout-with-ble-device

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: CC2642R

Team 大家好、我们只需确认在 PCB 上的 Wifi 和 BLE 器件之间是否存在规定的或理想的距离放置。 器件是 CC3235MODSF 和 CC2642R。

非常感谢。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这适用于单天线还是双天线解决方案?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    它们针对使用同一电路板的2个应用要求、因此需要 Hence 外部天线和芯片天线。

    谢谢、

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们不一定有规定的距离...但最好将它们分开180度、并至少分开一个波长。

    谢谢、

    Alexis