This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:如何关闭无线电以不自动连接任何其他 AP 或客户端

Guru**** 2392925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/900122/cc3120mod-how-to-radio-off-to-not-auto-connect-with-any-other-ap-or-client

器件型号:CC3120MOD

您好!

我遇到的问题是、在加电设备上初始化 WiFi 模块后、在基站模式下自动连接最后一个 AP、或在接入点模式下与任何客户端连接。

由于 WiFi 模块将其最后的配置保存在内存中、在上电后、它将启动、就像上电前处于最后一种模式一样。

但我希望在我的应用程序完成初始化后、根据我的配置、它的无线电应该打开。

我可以通过任何方式将其无线电设置为关闭、然后我的应用程序将完全初始化、我将配置 WiFi 并再次将其无线电设置为打开。

或任何引导方法、始终使用新配置引导、而不是在开机时使用最后一个配置引导。

有人能帮我解决问题吗?

此致、

Mahendra Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    根据您的描述、我的理解是、您希望能够启用 Wi-Fi 器件(即调用 sl_Start)、而无需器件启用 Wi-Fi 无线电并尝试连接到接入点。

    这是正确的、还是我误解了您所谓的"将无线电设置为关闭"的意思?

    目前、无线电开/关行为与 sl_Start 命令绑定。 每当您启动器件以通过主机驱动程序 API 执行操作时、无线电将打开。

    此致、

    本·M