This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Wi-Fi 论坛

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898907/cc3100-wi-fi-forum

器件型号:CC3100

我正在尝试让 CC3100在接入点上电后自动重新连接。

我添加了一个配置文件、将连接策略设置为自动和快速、并将扫描策略设置为10秒。

当 AP 电源关闭时、我会收到断开事件、但从未收到连接事件。

设置策略和配置文件后是否需要发送其他命令?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加配置文件并将连接策略设置为 auto 应该足以使 CC3100自动连接到 AP。 在最初添加配置文件后、在 AP 下电上电之前、您是否能够连接到 AP?

    如果您重置 CC3100、它是否能够使用保存的配置文件自动连接到 AP?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我看到它重新连接、但它不一致。
    当接收到断开事件时、是否必须再次执行 sl_Stop 和 sl_Start 命令?
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您不需要调用 sl_Stop/sl_Start 来重新启动 cc3100、以使其重新连接到保存的 AP。 只要配置文件数据与扫描的网络匹配,它就应该自动重新连接,而不需要应用程序中的任何代码。

    作为测试、您是否能够设置第二个 AP 进行测试? 很有意思的一点是、看看 AP 之间是否存在相同的行为。


    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我现在可以重新连接了。   

    感谢您的帮助。

    Paul