This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:是否可以限制无线 LAN 链接的传输速率?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899854/cc3120mod-is-it-possible-to-limit-the-transmission-rate-linked-by-wireless-lan

器件型号:CC3120MOD
我知道传输速率不能更改、但
在以某个或更低的传输速率连接时、是否有任何方法限制断开连接?

DSSS 1Mbps
DSSS 2Mbps
DSSS 5.5Mbps
DSSS 11Mbps
OFDM 6Mbps
OFDM 9Mbps
OFDM 12Mbps
OFDM 18Mbps
OFDM 24Mbps
OFDM 36Mbps
OFDM 48Mbps
OFDM 54Mbps
MCS 0-7

模块识别它支持上述传输速率* 1、 但
这是因为、即使您以1Mbps 或2Mbps 的速率进行连接、它也无法正常工作。
(* 1:关于支持率、数据表中未找到描述。 如果以上有任何错误、请单独告知我们。) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    我不确定我是否完全理解您的问题。

    "限制断开连接"是什么意思? 您是否正在寻找一个确认器件是否支持所列的所有速率的信息?

    您是否还想知道、您是否可以为设备在连接期间广播为支持的速率设置掩码、以尝试限制关联后使用的速率? 如果是、则不支持该功能。

    此致、

    本·M