This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:2.4GHz MIMO -连续或分离通道/流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/900027/wl1807mod-2-4ghz-mimo---contiguous-or-separated-channels-streams

器件型号:WL1807MOD

您好!

根据数据表:

在2.4GHz MIMO 中、我可以从每个天线/射频端口获得2个20MHz 通道、从而实现80Mbps 的高吞吐量、但这意味着这2个通道是连续的、还是由20Mhz 空间隔开?

谢谢、

Maryam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink8支持2.4GHz 2x2 MIMO、即在2.4GHz 20MHz 通道上发射和接收端均使用2根天线 MIMO 使用空间流来实现更高的吞吐量。

    谢谢

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!