This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:对 CC3235进行5G 测试

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899417/cc3235sf-5g-testing-on-cc3235

器件型号:CC3235SF

大家好、

一位客户在 CC3235上测试了5G 射频性能、他使用 radiotool_CC32xxS_LAUNCHXL_freertos_ccs.bin 烧录并修改了模式、然后获得了以下结果:

在 STA 模式、TX 和 RX 下、SOP0/SOP1的电平通常可以打开/关闭5G。

在 AP 模式、TX 和 RX 下 、SOP0/SOP1的电平无法控制5G 开关。

在 P2P 模式下、RX、SOP0/SOP1可以切换5G、但在 TX 中不能切换。

他使用频谱分析仪进行了测试、发现开关 前的 TX 功率为14dB、 开关或 开关后的 TX 功率降至1dB。  

通过 无线电工具测试射频性能[频率、偏移、输出功率]时、哪种模式正确?  AP、STA 或 P2P?  

"radotool_CC32xxS_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.bin"文件是否适合烧录?

3.交换机由软件或开发人员自己控制? 他尝试了,但崩溃了。

4.如何控制开关?

IQView 能否修改或校准射频参数 ?

BR、
维基  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    我们将对此进行研究并返回给您。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viki、

    请通知客户使用 无线电工具 GUI 测试和评估射频性能。 单击此页面上的"SimpleLink Wi-Fi SDK 和 SimpleLink SDK Wi-Fi 插件的无线电工具安装程序"。

    安装后、客户需要使用无线电工具映像刷写其器件。 这可以在无线电工具目录->器件映像-> CC3235SF ->"Programming.bin"中找到

    是无线电工具用户指南。  

    此开关由 SOP 线自动控制。

    BR、