This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC32XX-SDK:删除旧的 Simplelink SDK 文件夹是否安全?

Guru**** 2547740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899727/ccs-simplelink-cc32xx-sdk-is-it-safe-to-delete-the-old-simplelink-sdk-folder

器件型号:SIMPLELINK-CC32XX-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近突然注意到 、用于 CC32xx 和 Simplelink SDK v 3.40的 Simplelink Academy 从 Resource Explorer 中消失、并要求我下载 v4.10。 完成此升级后、我看到旧版 simplelink SDK 的所有旧文件夹、Academy 文件夹仍位于 C:\ti 中、这是我的硬盘中的一个堆积问题。

删除旧 SDK 文件夹是否安全? 或者是否会对其产生严重后果。

请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Turjasu Pyne、您好!

    SDK 版本不相互依赖、因此您可以删除旧版本。 TI Resource Explorer 的设置中包含软件包管理器、因此您可以根据需要返回到旧版本。

    此致、

    Sarah