This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:LANCHPAD 特性

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899498/cc3200mod-lanchpad-features

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

1.在 没有互联网的情况下,我们能否为视频存储添加 SDCARD  

我们能否添加像 Phython 脚本这样的面部识别

3.我们添加/修改应用程序

4.如何加载操作系统 USB 或 SD 卡或内部闪存

5.您是否在 lanchpad 中有安全协议或需要添加其他硬件

6.加载应用程序的配置是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 SD 外设将 SD 卡连接到我们的 MCU。 更多信息 TRM 的第11章。

    2、虽然我个人没有这样做、但我已经看到 E2E 社区的一些成员让这个运行起来、所以应该可以对 python 脚本进行编程。 我建议您浏览网络和 e2e 论坛、了解有关此方面的更多信息。

    3.不确定您在这里要问什么。 我们的 SDK 示例支持 TI-RTOS 和 FreeRTOS。

    4.设备的映像,包含所有内容(应用程序代码、驱动程序、RTOS (如果您正在使用...) 包含在闪存中的文件系统中、并使用我们的安全引导加载程序加载到 MCU RAM 中。  

    我们的 CC3XXX 器件中内置了许多安全功能、可为您的应用提供全面的安全性。 如果您想了解更多信息、我建议您阅读 文档。 本文档适用于 CC3220而不是 CC3200。 如果您关注安全性并希望访问我们的最新功能、我认为使用 CC3220/CC3235会更好。  

    6.我在问题4中向您简要介绍了如何加载该应用程序。 有关这一点的更多详细信息、请参阅文档第3节我链接了问题5。 CC3220 TRM 的第26.1节中提供了有关引导过程的更多信息。

    希望这对您有所帮助。  

    Jesu