This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200不能连接到隐藏的 SSID (Cisco Meraki MR18)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/896876/cc3200-launchxl-cc3200-doesn-t-connect-to-hidden-ssid-cisco-meraki-mr18

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3200SDK

如果我的 CC3200-LAUNCHXL 的 SSID 隐藏、则它不会连接到 Cisco Meraki MR 18。

->请参阅随附的 NWP 日志文件

如果 SSID 可见、则根本不会出现任何问题- Launchpad 可以毫无问题地进行连接。

提前感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../cc3200_5F00_wlan_5F00_station_5F00_teraterm.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    我还没有机会查看 NWP 日志。 调用 sl_WlanConnect 时、您会得到什么响应? 您还可以分享一下您的呼叫方式吗?  

    谢谢、

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我正在使用 来自 CC3200SDK_1.5.0的"wlan_station"示例(刚刚编辑了 SSID 名称、安全类型和密钥)。

    那么、"我的代码"的外观如下所示:

    SlSecParams_t secParams ={0};
    long lRetams = 0;
    
    secParams.Key =(signed char*) security_key;
    secParams.KeyLen = strlen (security_key);
    secParams.Type = security_type;
    
    lRetVal = sl_WlanConnect ((signed char*) ssn_name、ssn_name、ssn_name、sectionParlen (sid)、ssn0);secParlen_type 0 (sectionParlen_ 

    SL_WlanConnect  始终会立即返回0、因为示例随后会等待"STATUS_BIT_CONNECT"和"STATUS_BIT_IP_ARequired "事件。

    e2e.ti.com/.../5807.cc3200_5F00_wlan_5F00_station_5F00_teraterm.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的阿恩:

    您的日志看起来不错。 我想问题可能是您可能没有在扫描策略中启用隐藏扫描。

    编程 人员指南的第4.7节提供了更多详细信息。 请告诉我这是否能解决问题。

    Jesu