This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:防止 Wi-Fi 器件干扰的性能

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/898616/cc3235modas-the-performance-against-interfere-of-the-wi-fi-devices

器件型号:CC3235MODAS
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

您好!

是否有任何材料可用于防止干扰(例如选择性和阻断) CC3225MODA 和 WL1807MOD 等 Wi-Fi 器件?
我们的客户担心会干扰 LTE。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nomo、

    当我们为 CE 认证这些模块时、就完成了阻塞和灵敏度/选择性干扰测试。 您可以下载 CE 认证报告、在该报告中、您可以在以下页面找到所需的所有数据:

    1) 1) CC3xxx 模块认证报告

    2) 2) WL18xx 模块认证报告  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong-san、

    感谢您的评论。

    我们将检查报告。

    此致、

    Nomo