This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:配置序列错误

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/899009/cc3220sf-provisioning-sequence-error

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我在我设计的器件上使用 CC3220SF。

我尝试 通过 Uniflash 从 SDK 示例中对 out_of _the _box 映像进行编程。  

我使用 CC3220SF LaunchPad 作为编程器、将映像刻录到 CC3220SF 器件中。

我可以对映像进行编程、 我 的 CC3220SF 器件会显示在我的 WiFi 列表中、正如我执行配置过程(与 CC3220SF LauchPad 相同)、我收到以下错误:

"应用程序无法配置所选设备。 您选择了非 simplelink 设备、或者您选择了仅支持传统配置序列的 simplelink 设备。"  

 为什么 CC3220SF LauchPad 出现此错误而不出现此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试电路板时、我建议您使用 network_terminal SDK 示例对典型 Wi-Fi 任务进行高级测试。 如果您在自定义电路板上运行 network_terminal 示例、您是否能够成功扫描并连接到 AP? 这将有助于缩小可能的硬件问题或潜在的软件/设置问题之间的范围。 如果无法正确运行网络终端示例、则使用该和无线电工具进行调试将有助于通过更简单的测试用例来隔离问题。

    此致、

    Michael